HTTP/HTTPS 포트 액세스

설명

PolyScope X 소프트웨어 버전 10.14부터 관리자는 PolyScope X 사용자 인터페이스에서 직접 포트 80 및 443을 통한 인바운드 HTTP 및 HTTPS 트래픽을 제어할 수 있습니다.

'서비스' 화면의 HTTP 토글을 사용하여 로봇 방화벽에서 해당 포트를 열거나 닫으십시오. 이를 통해 시스템 통합업체는 명령줄 액세스 없이도 로봇에 대한 웹 액세스를 명확하게 제어할 수 있습니다.

버전 10.14부터 포트 80과 443은 기본적으로 닫혀 있습니다. 80번 포트를 닫으면, 로봇이 재시작한 후에도 해당 포트는 닫힌 상태로 유지됩니다 . 이전 버전에서는 부팅할 때마다 포트 80이 자동으로 열렸습니다.

PolyScope X 10.14 이상으로 업그레이드한 후, 외부 시스템, 웹 클라이언트 또는 외부에서 사용 가능한 URCaps가 포트 80 또는 443에 의존하는 경우 HTTP 토글을 확인하십시오.

 

서비스 활성화 vs. HTTP 토글

'서비스' 목록에서 서비스를 활성화하거나 비활성화하는 기능은 HTTP 토글 기능과는 별개입니다:

  • HTTP 토글은 포트 80 및 443을 통한 인바운드 트래픽이 방화벽을 통과할 수 있도록 허용할지 여부를 제어합니다.

  • 각 서비스 토글은 해당 서비스가 로봇에서 활성화되어 있는지 여부를 제어합니다.

방화벽에 의해 포트가 차단된 상태에서도 서비스가 활성화될 수 있습니다. 열린 포트는 비활성화된 서비스를 활성화하지 않습니다. 안전한 작동을 위해, 두 설정을 모두 사용 용도에 맞게 구성하십시오.

 

URCap 연결 경고

외부에서 사용 가능한 URCap이 활성화된 상태에서 포트 80이 닫혀 있으면, ‘서비스’ 화면에 URCap이 작동하려면 포트 80이 열려 있어야 한다는 경고가 표시됩니다. HTTP 토글을 켜면 연결이 복구됩니다.

 

HTTP/HTTPS 포트 액세스 제어
  1. 메인 탐색에서 햄버거 아이콘을 탭하세요.

  2. 설정을 탭합니다.

  3. '보안'에서 '서비스'를 선택합니다.

  4. '잠금 해제' 아이콘을 탭하고,관리자 비밀번호를 입력한 후 '확인'을 누르십시오.

  5. HTTP 토글을 사용하여 포트 80 및 443에 대한 인바운드 액세스를 활성화하거나 비활성화하십시오.

  6. '잠금 및 닫기'를 탭하세요.