Mode de fonctionnement automatique

Description

En Mode automatique, le robot ne peut exécuter qu'un programme de tâches prédéfinies. Vous ne pouvez pas modifier ou enregistrer les programmes et les installations. Il possède deux propriétés :

  • L'exécution automatique du programme est autorisée

  • Mouvements à pleine vitesse (en respectant les limites de sécurité)

 

Pour utiliser le Mode automatique

  1. Suivez les étapes de « Changement de mode » dans Mode de fonctionnement. Voir Mode opérationnel.

  2. Cochez le bouton Automatique dans Sélectionner mode de fonctionnement, saisissez le mot de passe du mode de fonctionnement pour déverrouiller et confirmer.

    En mode automatique, l'interface de PolyScope X se trouve dans l'écran de l'opérateur et les onglets de la navigation principale et de la barre latérale sont réduits. De plus, l'icône du mode automatique s'affiche au-dessus de la somme de contrôle de sécurité .

     
  3. Vous pouvez appuyer sur le bouton Lecture dans le pied de page ou sur la barre de commande du robot.