Adgangskode - Admin

Beskrivelse

Alle valgmuligheder under Sikkerhed er beskyttet af en administratoradgangskode. De skærme der er beskyttet med administratoradgangskode, er låst med en gennemsigtig overlejring, der gør indstillingerne utilgængelige. Adgang til sikkerhed giver dig mulighed for at konfigurere indstillingerne i følgende:

  • Sikker shell

  • Tilladelser

  • Tjenester

Indstillingerne kan kun ændres af den eller de udpegede administratorer.

Hvis der låses op for en af valgmulighederne under Sikkerhed, låses også de andre muligheder op, indtil man forlader menuen Indstillinger.

 

Standardadgangskode

Standardadgangskoden til administratoradgangskoden er: easybot

Hvis du glemmer din administratoradgangskode, kan den ikke skiftes eller gendannes.

Du skal geninstallere softwaren.

For at indstille admin-adgangskoden

Før du kan bruge administratoradgangskoden til at låse op for beskyttede skærme, skal du ændre standardadgangskoden.

  1. Åbn stregmenuen og vælg Indstillinger.

  2. Under Adgangskode skal du trykke på Admin.

  3. Skift den nuværende administratoradgangskode til en ny.

    • Hvis dette er første gang, skal du ændre standardadministratoradgangskoden fra "easybot" til en ny adgangskode. Den nye adgangskode skal være på mindst 8 tegn.

  4. Brug den nye adgangskode til at låse menuen Indstillinger op og få adgang til indstillingerne under Sikkerhed.

 

For at afslutte menuen Indstillinger

Når en af sikkerhedsindstillingerne er låst op, ændres knappen Luk nederst til højre i menuen Indstillinger. Knappen Luk erstattes af knappen Lås og luk, der angiver, at sikkerheden er låst op.

  1. I menuen Indstillinger skal du finde og trykke på knappen Lås og luk.