<link rel="stylesheet" href="styles-R77XALWP.css"> Aller au contenu principal

2022 : une année forte en cobotique !

De l’essor de la cobotique dans l’enseignement au lancement du tout nouvel UR20 en passant par les nombreux événements dédiés aux cobots qu’Universal Robots et ses partenaires ont organisés, 2022 a été une année charnière pour le leader mondial de la cobotique. Retour sur les moments les plus marquants de cette année 2022...

2022 : une annee forte en cobotique !
2022 : une annee forte en cobotique !

De l’essor de la cobotique dans l’enseignement au lancement du tout nouvel UR20 en passant par les nombreux événements dédiés aux cobots qu’Universal Robots et ses partenaires ont organisés, 2022 a été une année charnière pour le leader mondial de la cobotique. Retour sur les moments les plus marquants de cette année 2022...

Universal Robots dévoile les nouveaux contenus du PROGRAMME Education

Début 2022 s’est ouvert sur notre nouvelle offre à destination du monde de l’éducation, portant notamment sur l’évaluation et la certification des compétences. Pionnier dans la démocratisation des formations en robotique collaborative avec le lancement de l’UR Academy dès 2017, Universal Robots a depuis étoffé son Programme Éducation. Avec le nouveau Programme de Certification, Universal Robots propose aux établissements de délivrer un certificat de programmation de base des robots UR à leurs étudiants en plus de leur diplôme académique. Suivant la pédagogie UR enseignée dans les centres de formations pour les professionnels de l’industrie, ce programme a pour but de faciliter l’insertion professionnelle de ces jeunes sur le marché de l’emploi.

TBD

L’UIMM de Bruz s’est équipé de nombreux robots collaboratifs pour développer les compétences de ses apprenants

A travers notre blog dédié, découvrez des témoignages de nos partenaires français, spécialisés dans le développement des solutions robotiques industrielles pédagogiques complètes.

Nous avons par ailleurs organisé un webinaire que vous pouvez redécouvrir ici pour tout savoir sur notre Programme Éducation.

PME et TPE : 30 jours pour automatiser votre atelier

Nous avons également porté une grande attention à notre cœur de cible, à savoir les TPE et PME. Le coût industriel préoccupe bon nombre d’industriels, une question qui s’avère légitime, notamment pour les petites (TPE) et moyennes (PME) entreprises qui voient encore parfois la robotique comme inabordable. Ainsi, nous vous expliquons dans ce blog, en quelques points clés, comment il est possible de booster sa compétitivité et sa capacité à produire dans les meilleures conditions en local grâce à la cobotique.

TBD

Vlad a intégré cinq cobots UR et a multiplié par trois sa production de batteries pour respirateurs

Nous avons également organisé un webinaire que vous pouvez redécouvrir ici pour comprendre pourquoi un projet d’automatisation peut devenir rentable et quels sont ces apports pour une entreprise. Pendant le visionnage du webinaire, vous découvrirez plusieurs cas d’utilisation qui pourront vous inspirer et vous aiguiller dans vos futures démarches d’automatisation.

Collaborate Tour : une tournée dédiée à la cobotique partout en France

Les pénuries d’approvisionnement, la dépendance internationale, le manque de main-d’œuvre et les difficultés de recrutement ainsi que la crise sanitaire ont amené Universal Robots à organiser une tournée française dédiée à ses régions et le tissu industriel qui définit chacune d’entre elles.

À travers le Collaborate Tour, nous voulions améliorer encore davantage l’expérience utilisateur en facilitant l’intégration de nos équipements. Notre stratégie s’oriente de plus en plus vers une approche par applications : nous offrons à nos clients des outils clé en main pour remplir certaines tâches. Pour Universal Robots, la réindustrialisation s’introduit par une logique d’écosystèmes productifs locaux. Il s’agit du seul moyen de recréer de vrais circuits courts.

UR03 Collaborate Jocelyn_hand.mp4

L’occasion également de présenter notre écosystème UR+, qui comprend aujourd’hui près de 390 produits certifiés, développés par plus de 320 entreprises partenaires et fournit des solutions de tout type (vissage, préhension, Pick&Place...) dédiées aux cobots industriels.

Lors de ce tour de France et de ces grandes régions industrielles dédiées aux PME et TPE, une quarantaine d’événements ont eu lieu. Par le biais de ce blog, découvrez des témoignages exclusifs des partenaires qui nous ont accompagnés tout au long de cette aventure.

La cobotique à l’honneur au salon Global Industrie 2022  

Du 17 au 22 mai, Universal Robots a eu l’occasion de se rendre au Salon Global Industrie Paris et de disposer d’un stand de 80m² afin de mettre en scène différentes possibilités d’utilisations des cobots UR (soudage, contrôle qualité, ponçage, vissage, assemblage, ébavurage, dépose de colle, solution de dévracage, etc.) dans différents secteurs par le biais de nos différents partenaires (Voestalpine Böhler Welding, AnotherBrain, Robatech, JL CORP, Mirka, Atlas Copco, Onrobot) et bien d’autres.

Vous n’avez pas eu l’occasion de vous rendre au Global Industrie pour découvrir nos différentes solutions et applications cobotique ? Nous vous proposons d’autres formats de rencontres, au sein de vos locaux ou en ligne.

Pour prendre rendez-vous : https://www.universal-robots.com/fr/demander-une-demonstration-de-cobots/

Collaborate Welding Tour : une seconde tournée régionale dédiée au soudage automatisé

Après le Collaborate Tour ce printemps, place au Collaborate Welding Tour, qui s’est déroulé de septembre à décembre 2022. Le principe ne change pas, mais cette fois-ci, pour cette nouvelle tournée, les équipes d’Universal Robots France et son partenaire Voestalpine Böhler Welding sont partis à la rencontre des ateliers de soudure français pour présenter les atouts du soudage automatisé et la solution CO-BRO®.

Tâches répétitives et pénibles requérant une excellente précision du geste, conditions de travail très laborieuses… le métier de soudeur connaît une pénurie grandissante de main d’œuvre liée aux difficultés du métier. Cette situation engendre une baisse des capacités de production dans beaucoup d’entreprises françaises.

TBD

C’est dans ce contexte qu’Universal Robots a réfléchi à des applications de cobotique spécifiques au soudage. Facile à mettre en œuvre, de petite taille et avec un retour sur investissement rapide, le robot de soudage devient l’outil indispensable pour répondre à ces défis. Lors de chaque événement, les experts de voestalpine Böhler Welding ont eu l’occasion de présenter cette solution unique aux apports sans précédent pour les opérations de soudage. Découvrez nos différentes étapes à travers notre article de blog. L’occasion aussi de regarder notre webinaire dédié au soudage cobotisé.

Découvrez également les témoignages de Michel Fantou, gérant de la société Armtop, et Benoit Cougy, responsable de production de la même société, qui livrent leur vision de la robotique dans le secteur de la soudure et pourquoi il est profitable de se doter d’une solution robotisée collaborative.

TBD

L’UR20 se dévoile en France et marque l’édition 2022 du salon ALL4PACK

Disponible à la commande depuis fin septembre, l’UR20 était la pièce manquante faisant le lien entre notre précédente série révolutionnaire et la nouvelle génération de cobots haute performance. Il a été présenté pour la première fois en France - lors d’un atelier en ligne organisé le 17 novembre puis à l’occasion du salon ALL4PACK.

A travers ce blog, retracez l’histoire du nouvel outil révolutionnaire d’Universal Robots, de sa conception à sa mise sur le marché. Découvrez par la même occasion une série de vidéos au cours desquelles les principaux concepteurs d’Universal Robots racontent comment ils ont mis au point cette nouvelle technologie.

TBD

L’UR a fait sensation au dernier salon ALL4PACK à Paris

L'UR20 est la meilleure démonstration à ce jour de l'innovation inégalée d'Universal Robots dans le domaine de la cobotique. Avec sa conception d'articulations entièrement nouvelles, son utilisation permettra des temps de cycle encore plus rapides ainsi que la capacité de gérer des charges plus lourdes. Sa portée de 1750 mm a été conçue pour travailler sur toute la hauteur de l'europalette standard, ce qui transformera la façon dont les entreprises emballent et palettisent. Quant à son empreinte au sol, le faible encombrement du robot permettra aux entreprises d'en faire plus dans des espaces de production existants.

De plus en plus d’entreprises intègrent des cobots partout en France. Après une nouvelle année 2022 passionnante et charnière pour Universal Robots, nous nous tournons à présent vers 2023 avec de nouveaux défis et toujours la même ambition : rendre la robotique collaborative accessible à tous. Nous avons hâte de vous retrouver, chères lectrices, chers lecteurs pour de nouvelles aventures cobotiques !

Contactez Universal Robots pour plus d’informations, trouvez un distributeurou suivez nos actualités... et vous serez autant convaincus que nous le sommes.

Avatar

Universal Robots France

Nous pensons que la robotique collaborative peut profiter à toutes les entreprises, quelle que soit leur taille ou leur activité. C'est pourquoi depuis 2008, nous commercialisons de petits robots flexibles, facilement programmables et peu couteux, avec lesquels est possible de collaborer en toute sécurité. Et grâce à cette philosophie, nos cobots sont aujourd'hui déployés dans plus de 50 pays, faisant de nous le numéro 1 mondial du robot collaboratif.