Die Prozesse im Bereich Medizin und Kosmetik verlangen Geschwindigkeit und Beweglichkeit. Die Cobots von UR sind meist in Stunden oder sogar Minuten neu programmiert und wechseln auf mobilen Wagen von einem Einsatz zum anderen. Ein einzelner Roboter kann dabei oft mehrere Maschinen bedienen.

Die Lebenszyklen medizinischer und kosmetischer Produkte schrumpfen – die Automatisierung mit Cobots sorgt für Agilität in der Fertigung. Die Roboter von Universal Robots können die Leistung maximieren und eine gleichbleibende Qualität gewährleisten. Cobots werden in der gesamten Branche eingesetzt, um Maschinen und Förderanlagen zu bedienen, Geräte und Produkte präzise zu montieren und Artikel in Blisterpackungen, Kartons oder Paletten zu verpacken.
Cobots helfen Ihnen auch dabei, das Risiko einer Kontamination durch Menschen in sensiblen Prozessen und sauberen Umgebungen zu reduzieren. Andersherum können Cobots Ihre Mitarbeiter von Arbeiten in staubigen, lauten Umgebungen und an vibrationsintensiven Prozessen entlasten. Nicht zuletzt führen Cobots präzise und detaillierte Qualitätsprüfungen durch – Universal Robots hat eigens dafür spezielle Bildverarbeitungssysteme entwickelt.

Cobots unterstützen die Kosmetik- und Konsumgüterindustrie, indem sie repetitive und arbeitsintensive Aufgaben wie Kommissionieren, Platzieren und Verpacken automatisieren. Cobots sorgen für Präzision, Flexibilität und Kostenersparnis. Der mobile Einsatz von Cobots ermöglicht einen schnellen Wechsel zwischen den Produktlinien, er erhöht die Produktionseffizienz, verbessert die Qualitätskontrolle und senkt gleichzeitig die Arbeitskosten.

Cobots übernehmen wichtige End-of-Line-Prozesse, sie verpacken Artikel in Blisterpackungen und Palettieren. Sie rationalisieren die Verpackung von Medikamenten, Kosmetika und Körperpflegeprodukten und verbessern die Produktionseffizienz. Cobots lassen sich flexibel über verschiedene Produktlinien hinweg einsetzen und handhaben empfindliche Blisterverpackungen ebenso souverän wie Kartons. Sie minimieren Ausfallzeiten und schaffen sichere, ergonomische Arbeitsumgebungen für die Mitarbeiter.

Bei der Herstellung von Medizinprodukten ist der präzise Umgang mit winzigen Bauteilen von entscheidender Bedeutung. Cobots werden für Aufgaben wie Pick and Place und Spritzgießen verwendet, um die Genauigkeit bei der Herstellung komplizierter Teile zu gewährleisten. Die Sechs-Achsen-Flexibilität des Roboters ermöglicht es ihm, komplexe Bewegungen und kleine Komponenten mit Leichtigkeit zu handhaben. So wird die Produktionskonsistenz verbessert, gleichzeitig werden die Ausfallzeiten reduziert. Cobots sind besonders nützlich bei der Automatisierung von »High Mix Low Volume«-Produktionen, wie sie bei der Herstellung von Medizinprodukten üblich sind.

In der Pharmazie oder bei der Herstellung wissenschaftlicher Geräte haben die Unternehmen es oft mit empfindlichen Materialien umgehen zu tun. Cobots lösen hier zuverlässig repetitive Aufgaben. Sie arbeiten präzise in Prozessen wie der maschinellen Bearbeitung und Umformung und behandeln empfindliche Materialien sehr schonend. Die Automatisierung in diesen Bereichen trägt dazu bei, die Produktion zu stabilisieren, die Qualität zu verbessern und die Effizienz sowohl bei kleinen als auch bei großen Serien zu steigern.

In Pharma- und Diagnostiklabors verbessern Cobots die Geschwindigkeit und Genauigkeit der Probenanalyse. Cobots übernehmen Aufgaben wie das Sortieren und Vorbereiten von Proben für die Analyse und bewältigen dabei erhöhte Volumina ohne zusätzliches Personal. Die UR Cobots reduzieren das Kontaminationsrisiko und sorgen für schnellere Reaktionszeiten, was sie ideal für den Umgang mit Blut, Chemikalien oder biologischen Proben macht. Und bei allem arbeiten Cobots sicher mit den Labortechnikern zusammen.
Universal Robots bietet Ihnen eine Reihe von Modellen – spezialisiert für die unterschiedlichsten Anforderungen: Präzision, große Reichweite, hohe Nutzlast.
Über 100.000 Cobots von Universal Robots sind in jeder Fertigungsindustrie im Einsatz. Von lokalen Fabrikanten bis zu Fortune-500-Giganten nutzen Unternehmen aller Größen unsere Cobots der 6. Generation. Für mehr Produktivität und Qualität – und für zufriedene Mitarbeiter in den Fertigungsteams.

UR Cobots sind auf eine Weise flexibel, die Ihnen entgegenkommt. Bei der Benutzerfreundlichkeit sind sie Branchenführender, ihre Programmierung funktioniert intuitiv, OEMs und Entwickler nutzen ein leistungsstarkes Back-End, um spezifische Anforderungen zu erfüllen. UR-Cobot-basierte Systeme generieren einen ROI, der meist in Monaten und nicht in Jahren gemessen wird.

Universal Robots hat das umfassendste Set an Sicherheitswerkzeugen und -funktionen der Branche entwickelt. Sie können unsere Sicherheitsprotokolle so konfigurierten, dass sie den Sicherheitsanforderungen Ihrer Anlage genau entsprechen, ebenso den Risikobewertungen für den geplanten Einsatz. Ihr Fertigungsteam arbeitet sicher Seite an Seite mit den Cobots.
Tausende von Unternehmen verlassen sich auf kollaborative UR-Roboter, um...