conteúdo

Neste artigo, exploramos as principais aplicações da robótica avançada e as tecnologias que compõem o termo. Saiba quais são as soluções avançadas em robôs industriais que podem facilmente ser implementadas na sua linha.
Continue a leitura e confira em detalhes:
A robótica avançada é uma combinação de programação sofisticada e hardware poderoso que usa tecnologia de sensores (incluindo visão 3D e força/torque) para interagir com o mundo real. É uma das partes fundamentais da indústria 4.0, sendo usada em fábricas que algumas vezes funcionam sem acompanhamento humano em seus turnos.
De acordo com a Federação Internacional de Robótica (IFR), 2,1 milhões de robôs industriais estavam em operação em 2017. E existem diferentes tipos de robôs compondo esse cenário: robôs convencionais, robôs colaborativos, veículos autoguiados e outros mais.
A robótica avançada gera impactos significativos na manufatura ao aumentar a produtividade e permitir que humanos se dediquem a tarefas mais complexas e com maior valor agregado, saindo das operações de risco nas fábricas.
E com tecnologias computacionais avançadas como inteligência artificial, IIoT, big data e outras mais, as aplicações de robótica estão se expandindo para cada vez mais áreas, como os armazéns inteligentes, por exemplo.
- Leia também: Robô inteligente: o que é e quais as características dos utilizados nas indústrias
A robótica avançada surgiu no começo dos anos 80 como um termo para caracterizar os robôs com sensorização e a combinação poderosa de software e hardware para tomada de decisões inteligentes, ao contrário das máquinas tradicionais que repetiam ações sem parar.
Esse tipo de robô avançado não é limitado ao ambiente de manufatura ou à indústria 4.0, ainda que uma grande parte das vendas sejam direcionadas a essa área, mas são na verdade ganhos para diferentes setores: construção, saúde, segurança e resgate, mineração, agricultura etc.
A capacidade de tomar decisões de maneira autônoma, a precisão, redução de erros e alta mobilidade são características que fazem da robótica avançada um mercado que se move em alta velocidade.
Falar do futuro da robótica avançada direciona o debate sobre o tema para os **robôs colaborativos **(ou cobots) multi-tarefas com grande autonomia e cada vez maior integração com sensores.
A robótica avançada ainda não chegou ao seu pico, e mesmo que muitos desafios ainda sejam parte do cotidiano das empresas buscando adotar essas soluções, os benefícios são enormes.
Em termos de desafios, podemos citar a lacuna no treinamento tecnológico de muitos trabalhadores na indústria de manufatura ou o alto custo que algumas das tecnologias de robótica industrial tradicional possuem.
As soluções de robótica colaborativa, por exemplo, superam esses dois desafios ao oferecerem:
- Leia também:* *Robôs do futuro: saiba quais serão suas características e principais finalidades
Podemos listar como principais vantagens da adoção de tecnologias robóticas avançadas nas linhas de montagem como sendo:
Podemos citar como 4 principais áreas:
Outras indústrias incluem educação, engenharia aeroespacial, agricultura, saneamento, segurança e serviços etc.
Muitos líderes da indústria afirmaram que a robótica avançada pode transformar operações industriais no futuro - isso tem como base um relatório da BCG chamado “Advanced robotics in the factory of the future”.
Observou-se que a robótica avançada ajuda a aumentar a produtividade e terá impactos significativos em métricas globais até 2025. Esses robôs possuem mobilidade, destreza, flexibilidade, inteligência, adaptabilidade e potencial econômico para transformar o futuro.
Essa área da robótica industrial é impulsionada por inovações em software e hardware. Isso permite que os dispositivos e equipamentos tomem decisões inteligentes de maneira autônoma com base em quatro diferentes conceitos que explicaremos a seguir (de maneira ampla):
- Leia também:* *O uso de robôs com inteligência artificial
Dentre os investimentos em automação industrial, os robôs colaborativos (cobots) são o melhor investimento para as manufaturas que querem começar a investir em uma transformação de linha sem disrupções bruscas no começo do processo.
E isso só é possível porque os cobots são fáceis de implementar, programar e operar no dia a dia, garantindo que os trabalhadores da linha possam passar por upskilling - o que por sua vez corta a necessidade de contratação de mão de obra qualificada apenas para essa operação.
Além disso, os cobots possuem pouco impacto no chão de fábrica, e após apreciação de riscos podem ser usados sem a necessidade de células de segurança. Dessa forma, acabam não gerando grandes mudanças no design da linha de produção.
Cobots também possuem um menor custo total de aquisição (TCO) quando comparados aos robôs industriais avançados tradicionais, graças à manutenção mais simples, operação fácil, implementação rápida e menores custos com pessoal e alterações na linha.
Por fim, os cobots são flexíveis e podem ser empregados em tarefas de alto mix e baixo volume, especialmente úteis nas manufaturas da atualidade que lidam com mudanças cada vez mais rápidas no lote de produtos e na exigência de clientes.
Para implementar robôs colaborativos avançados na sua linha, recomendamos que fale com nossos especialistas aqui na Universal Robots e agende uma conversa. Assim, poderemos entender suas necessidades e sugerir o robô e a solução mais completa para seu negócio.
Os cobots podem realizar operações de soldagem, alimentação de máquinas CNC, paletização, bin picking, inspeção de qualidade, parafusamento, aplicação de cola, aplicação de tinta e muitas outras mais.
- Leia também:* *Implementação de automação robótica: como começar?