<link rel="stylesheet" href="app_assets/styles-R77XALWP.css"> Pular para o conteúdo principal

IIoT (Internet das Coisas Industrial): o que é, benefícios e integração com cobots

Entenda o que é IIoT, a Internet das Coisas Industrial. Confira a diferença em relação a IoT, seus benefícios, exemplos de uso e como o conceito pode ser integrado aos cobots!

A IIoT (Internet das Coisas Industrial) conecta máquinas, sensores e sistemas em tempo real, permitindo monitorar e otimizar a produção diretamente do chão de fábrica.
A IIoT (Internet das Coisas Industrial) conecta máquinas, sensores e sistemas em tempo real, permitindo monitorar e otimizar a produção diretamente do chão de fábrica.

Fábricas modernas não dependem só de máquinas potentes, elas dependem de dados. Sensores, máquinas e sistemas de gestão conectados em rede formam o que o mercado chama de IIoT, a Internet das Coisas Industrial.

Neste artigo, explicamos as principais informações sobre esse conceito, incluindo seu uso integrado com cobots. Continue a leitura para entender:

  • O que é IIoT?
  • IIoT vs IoT
  • Benefícios da IoT industrial (IIoT)
  • Exemplos de uso da Internet Industrial das Coisas (IIoT)
  • Uso dos cobots da Universal Robots em fábricas IIoT
  • FAQ: dúvidas frequentes
  • Considerações finais

Resumo

  • IIoT é a aplicação dos conceitos de IoT ao ambiente industrial, conectando sensores, controladores, máquinas e sistemas que trocam dados em tempo real via gateways e plataformas de software;
  • A principal diferença entre IoT e IIoT está no contexto de uso. IoT conecta dispositivos do dia a dia para uso pessoal e residencial, priorizando praticidade e custo baixo, enquanto IIoT foca em máquinas e processos industriais pesados, exigindo protocolos robustos, redundância e segurança de dados reforçada;
  • O principal benefício da tecnologia é dar visibilidade real ao chão de fábrica, viabilizando a manutenção preditiva. Também reduz custos, aumenta produtividade e a segurança dos operadores;
  • Exemplos de uso estão na manutenção preditiva, no monitoramento remoto, na gestão de energia, em digital twins, nos veículos autônomos (AGVs) e na robótica colaborativa;
  • Os cobots da Universal Robots são interoperáveis com redes industriais como Ethernet/IP, Profinet e MODBUS, com SDK gratuito na plataforma UR+. Parceiros como Robotiq, Secomea e Hirebotics já usam esses cobots em sistemas IIoT, oferecendo monitoramento remoto, controle seguro e aluguel com dados de produtividade.

O que é IIoT?

IIoT é a sigla para Industrial Internet of Things, ou Internet das Coisas Industrial, em português. É a aplicação dos conceitos de IoT especificamente ao ambiente de fábricas, plantas industriais e cadeias produtivas.

Na prática, isso significa sensores, controladores, máquinas e sistemas conectados entre si e à internet, trocando dados em tempo real. Essas informações alimentam sistemas de automação, monitoramento e análise que ajudam fabricantes a tomar decisões mais rápidas e precisas sobre produção, manutenção e qualidade.

Um sistema IIoT típico reúne sensores espalhados por máquinas e linhas de produção, gateways que coletam e transmitem esses dados, e plataformas de software que armazenam, processam e exibem as informações para operadores e gestores.

- Leia também: CLP (Controlador Lógico Programável): o que é e qual sua importância na automação industrial?

IIoT vs IoT

A principal diferença entre IoT e IIoT está no contexto de uso. A IoT (Internet das Coisas) conecta dispositivos do dia a dia para uso pessoal e residencial, enquanto a IIoT (Internet Industrial das Coisas) foca em máquinas e processos pesados de ambientes industriais.

No geral, sistemas IoT (como uma fechadura inteligente, uma lâmpada controlada pelo celular ou um relógio que mede passos) priorizam praticidade e custo baixo, enquanto sistemas IIoT exigem protocolos de comunicação robustos, redundância, segurança de dados reforçada e alta disponibilidade.

Benefícios da IoT industrial (IIoT)

O principal benefício do IIoT é dar visibilidade real ao que acontece no chão de fábrica. Sensores e máquinas conectados geram dados constantes sobre desempenho, temperatura, vibração, consumo de energia e outros indicadores que antes só apareciam quando já tinham virado um problema.

Essa visibilidade viabiliza a manutenção industrial preditiva: em vez de trocar peças em intervalos fixos ou esperar a quebra acontecer, dá para identificar sinais de desgaste e agir antes da parada não planejada. Não é à toa que esse tipo de aplicação já é o maior segmento do mercado de IIoT: de acordo com a Grand View Research, a manutenção preditiva respondia por 26,3% do mercado global de IIoT em 2025.

O IIoT também reduz custos operacionais, com menos desperdício de energia, matéria-prima e retrabalho, e aumenta a produtividade, já que máquinas conectadas podem ser ajustadas com base em dados reais de produção em vez de estimativas.

Para os operadores, a conectividade também significa mais segurança: sensores e wearables monitoram condições de risco e ajudam a afastar trabalhadores de situações perigosas antes que um acidente aconteça.

E há um ganho de rastreabilidade: com dados de cada etapa do processo, fica mais fácil identificar a causa exata de um defeito e corrigir a origem do problema, não só o produto que já saiu de linha.

Esse conjunto de ganhos explica por que o investimento em IIoT segue crescendo. De acordo com a Grand View Research, o mercado global de IIoT deve saltar de US$ 225,4 bilhões em 2026 para US$ 516,1 bilhões em 2033, um crescimento anual composto de 12,6%.

Exemplos de uso da Internet Industrial das Coisas (IIoT)

  • Manutenção preditiva é um dos usos mais maduros do IIoT. Sensores instalados em motores, rolamentos, ventiladores e correias transportadoras monitoram vibração, temperatura e corrente elétrica continuamente. Na siderurgia e na indústria de papel e celulose, por exemplo, esse tipo de monitoramento identifica desgaste em rolamentos e motores antes que a falha pare a produção.
  • Monitoramento remoto de ativos críticos também é comum na mineração, onde gateways conectados acompanham britadores e correias transportadoras à distância, permitindo agir rapidamente diante de qualquer anomalia sem precisar deslocar uma equipe até o equipamento.
  • Gestão de energia é um outro exemplo. Sensores em motores, bombas e sistemas de climatização monitoram corrente e tensão elétrica em tempo real, possibilitando ajustes que reduzem o consumo e o desperdício de energia.
  • Digital twins (réplicas virtuais de uma máquina, linha de produção ou fábrica inteira) usam os dados coletados por sensores IIoT para simular cenários, testar mudanças de processo e prever falhas antes de fazer qualquer alteração física.
  • Veículos autônomos dentro de fábricas (AGVs) também dependem de conectividade IIoT para navegar, evitar colisões e se comunicar com o sistema de gestão da produção em tempo real.
  • E, claro, a robótica colaborativa. Cobots conectados a uma rede IIoT deixam de ser apenas braços que executam tarefas repetitivas e passam a gerar dados constantes sobre seu próprio desempenho. Dados esses que podem ser usados para prever manutenções, ajustar a produção e medir produtividade com precisão. É esse o caso dos cobots da Universal Robots, como mostramos a seguir.

- Leia também: Os 10 principais indicadores de manutenção industrial

Uso dos cobots da Universal Robots em fábricas IIoT

Os cobots da Universal Robots são interoperáveis em qualquer ambiente de fábrica IIoT, com suporte nativo para redes industriais Ethernet/IP, Profinet, MODBUS e protocolos TCP/IP. Também são oferecidos frameworks de segurança para acessar os dados de estado do robô para coleta de informações e análises necessárias ao aumento de produtividade e qualidade.

Usuários podem baixar um SDK (Kit de Desenvolvimento de Software) gratuito e robusto na plataforma de desenvolvedores da UR+ para aplicações de rede personalizadas e seguras.

A UR+ é uma plataforma com hardwares e softwares complementares aos robôs colaborativos da Universal Robots desenvolvidos pelos parceiros certificados da UR e pela própria empresa.

Muitos sistemas IIoT já foram desenvolvidos e utilizados usando os produtos na plataforma UR+.

- Leia também: Sensores na robótica: quais usar em suas aplicações

Aplicações de robótica colaborativa com IIOT

Abaixo, seguem 3 exemplos de cases com clientes da Universal Robots que implementaram a Internet das Coisas Industrial junto de seus cobots. Confira:

1. Robotiq Insights monitora e otimiza a produção com tempo mínimo de paralisação

Insights é um software desenvolvido pela Robotiq para ajudar na integração do robô colaborativo e maximizar a produção. O software manda uma mensagem de texto quando o robô precisa de atenção e oferece dados em tempo real para monitorar, solucionar problemas e aumentar a produção.

Com o Insights você pode ter acesso e controlar o robô de maneira completamente remota. Use-o para ter suporte dos seus especialistas em robótica de confiança onde quer que estejam.

2. Secomea M2M possibilita controle e serviço remoto seguros

A parceira da UR+ Secomea oferece soluções de acesso remoto ARCS M2M para fabricantes de máquinas e fábricas. Com o ARCS, é possível reduzir o tempo de inatividade de linha custoso, identificar rapidamente defeitos no robô ou situações que a linha fica sem produto, além de aumentar a capacidade de manutenção e operações de reparo.

Os operadores recebem acesso sob demanda intuitivo e seguro, além de gerenciamento do robô a partir de qualquer dispositivo. Tudo isso e também um alarme em SMS integrado com notificações do robô.

3. Hirebotics aluga cobots e oferece dados de acompanhamento de produtividade e melhorias

A Hirebotics é essencialmente uma agência temporária para fabricantes, mas ao invés de ter humanos no quadro de colaboradores, a empresa usa os robôs da Universal Robots para resolver desafios de manufatura.

Os sistemas são para pronto uso, incluindo o braço robótico, a ferramenta (“mão” robótica) e a integração, então são acessíveis para muitas empresas - mesmo as que não entendem de robótica.

Mas a Hirebotics vai ainda além. Um componente importante do serviço são os dados do robô que a Hirebotics oferece através de um aplicativo mobile que acompanha produtividade e envia notificações. Por exemplo: quando um robô precisa de mais partes ou uma ferramenta necessita de recargas.

Criando uma revolução através do IIoT que beneficia mesmo startups

A Internet das Coisas Industrial (IIoT) pode parecer distante para pequenos fabricantes, mas não precisa ser.

A startup Creating Revolutions implementou a automação robótica e o IIOT ajudou a reduzir as rejeições de produto de dois dígitos a quase zero, enquanto aumentou também eficiência em quase cinco vezes.

A Creating Revolutions trabalhou com a Hirebotics para implementar um cobot UR3 na fabricação de pages para a indústria hospitalar.

A Hirebotics faz a inserção na automação ser possível mesmo para pequenas empresas, entregando toda a programação, implementação e manutenção do robô colaborativo e cobrando apenas pelas horas em que o cobot trabalha.

A Creating Revolutions, então, é capaz de monitorar a performance do robô por um smartphone e vê gráficos em tempo real de produção para previsões futuras de gerenciamento, enquanto a Hirebotics usa os mesmos dados para monitorar a performance do robô e corrigir quaisquer problemas rapidamente.

- Leia também: O uso de robôs com inteligência artificial

FAQ: dúvidas frequentes

Reunimos a seguir as principais dúvidas sobre o assunto. Confira.

O que significa a sigla IIoT?

IIoT significa Industrial Internet of Things, ou Internet das Coisas Industrial, em português.

O que é IIoT?

É a aplicação dos conceitos de IoT ao ambiente industrial: sensores, máquinas e sistemas conectados entre si e à internet, trocando dados em tempo real para otimizar produção, manutenção e qualidade.

Qual a diferença entre IoT com IIoT?

A IoT conecta dispositivos do dia a dia para uso pessoal e residencial, com foco em praticidade e custo baixo. Já a IIoT foca em máquinas e processos industriais, exigindo protocolos de comunicação robustos, redundância e alta disponibilidade.

O que é um sensor IIoT?

É um dispositivo instalado em máquinas, motores ou linhas de produção para medir variáveis como vibração, temperatura, corrente elétrica ou pressão, e transmitir esses dados em tempo real para um sistema de monitoramento ou análise.

O que é um software IIoT?

É a plataforma que recebe, armazena e processa os dados coletados pelos sensores e equipamentos conectados, transformando-os em dashboards, alertas e relatórios que ajudam operadores e gestores a tomar decisões.

Como é o uso da IIoT na manutenção industrial?

Sensores conectados monitoram continuamente o estado de máquinas e componentes, identificando sinais de desgaste antes da quebra. Isso permite migrar de uma manutenção corretiva ou programada para uma manutenção preditiva, baseada no estado real do equipamento, reduzindo paradas não planejadas e custos com peças e mão de obra.

Considerações finais

O IIoT é um diferencial competitivo real, tanto para grandes fabricantes quanto para operações menores que buscam reduzir custos e aumentar produtividade com dados confiáveis.

Os cobots da Universal Robots já nascem prontos para esse ambiente conectado: suporte nativo aos principais protocolos industriais, acesso aos dados de operação do robô e uma plataforma de parceiros (UR+) com soluções prontas para monitoramento remoto, manutenção preditiva e gestão de produção.

Quer entender como um cobot conectado pode se encaixar na sua fábrica? Confira nossa página de cases ou fale agora com os especialistas da Universal Robots.

- Leia também: Robô inteligente: o que é e quais as características dos utilizados nas indústrias

Entre em contato para mais informações