<link rel="stylesheet" href="app_assets/styles-R77XALWP.css"> Pular para o conteúdo principal

Chão de fábrica: o que é e como aumentar a produtividade de pessoas e máquinas

Entenda como demarcação, gestão por indicadores, segurança e automação colaborativa trabalham juntas para extrair o máximo do seu chão de fábrica.

Chão de fábrica com cobots
Chão de fábrica com cobots

As estratégias de chão de fábrica são decisivas para o alcance de resultados na indústria. E uma das maiores contradições dos últimos anos é pensar que contratar mais horas significa produzir mais (às vezes o resultado é o inverso).

São vários os fatores que influenciam na produtividade do chão de fábrica, como por exemplo: um layout mal pensado, uma demarcação apagada que abre espaço para acidentes, um indicador que ninguém mede, entre outros.

A boa notícia é que cada um desses pontos tem solução conhecida e mensurável. Neste artigo, você vai entender o que é chão de fábrica, como demarcá-lo e geri-lo segundo as normas e os indicadores certos.

Resumo Executivo

  • Chão de fábrica é o espaço físico e operacional onde a produção acontece e onde pessoas, máquinas, materiais e fluxos precisam ser orquestrados para gerar valor com segurança e eficiência.
  • A escassez de mão de obra qualificada é global: segundo a McKinsey, 87% das empresas já enfrentam ou esperam enfrentar lacunas de competências nos próximos anos.
  • A automação avança de forma desigual: a densidade global é de 132 robôs por 10 mil trabalhadores, contra 204 na América do Norte e apenas 62 no México.
  • A demarcação de chão de fábrica e a segurança do chão de fábrica seguem normas nacionais (NR-12 e NR-26 no Brasil; NOM-004-STPS e NOM-026-STPS no México) alinhadas a padrões internacionais.
  • A automação colaborativa com cobots é hoje a alavanca mais rápida para elevar o OEE, aliviar tarefas repetitivas) e recuperar produtividade.

O que é chão de fábrica?

O chão de fábrica é o ambiente físico e operacional onde a indústria realmente acontece. Basicamente, ele é o coração produtivo da empresa, ou seja, o lugar onde as estratégias de negócio se convertem (ou não) em resultado.

Para entender melhor o que é chão de fábrica, vamos separar sua composição em três pontos:

  1. Dimensão física: layout, corredores, células de trabalho, estações e áreas de estoque.
  2. Dimensão humana: operadores, técnicos, líderes de turno e equipes de manutenção.
  3. Dimensão informacional: ordens de produção, apontamentos, indicadores e dados que fluem entre o chão de fábrica e os sistemas de gestão.

Entender cada uma dessas dimensões é importante pois a produtividade é obtida a partir da interação entre elas. Isso porque um layout mal desenhado desperdiça movimento; uma equipe sem qualificação subutiliza máquinas; dados que não chegam ao sistema impedem decisões.

Portanto, podemos concluir que para otimizar o chão de fábrica é preciso alinhar, ao mesmo tempo, espaço, pessoas e informação.

Por que o chão de fábrica é estratégico?

O chão de fábrica vive hoje uma pressão dupla. De um lado, há uma escassez global de talento qualificado, uma pesquisa da McKinsey aponta justamente isso, indicando que 87% das empresas já enfrentam ou esperam enfrentar lacunas de competências nos próximos anos.

A consultoria Korn Ferry projeta um déficit de talento capaz de gerar cerca de US$ 8,5 trilhões em receitas não realizadas até 2030, considerando 20 economias.

Por outro lado, a automação ainda é desigual entre regiões. Enquanto a Europa Ocidental alcança 267 robôs por 10 mil trabalhadores, a média global é de 132 e o México registra apenas 62. Ou seja, boa parte da América Latina ainda opera com fábricas majoritariamente manual, justamente em um cenário em que faltam pessoas qualificadas.

Demarcação de chão de fábrica: normas, cores e segurança

Toda indústria precisa de uma demarcação no chão de fábrica, que seria uma sinalização visual do piso (feita com tintas ou fitas) cujo objetivo é organizar fluxos, separar áreas de risco, indicar rotas de circulação e reforçar a segurança. Ela funciona como um "mapa vivo" que orienta os colaboradores e máquinas 24 horas por dia, sem depender de ninguém para operar.

*- Leia também: *Custos Industriais: importância e dicas para uma gestão eficiente

Quais normas regem a demarcação de chão de fábrica?

A demarcação de chão de fábrica apoia-se em normas nacionais que, em geral, dialogam com padrões internacionais como a ISO 7010, que uniformiza cores e símbolos de segurança.

No Brasil, a base é a NR-26 (cores de segurança), complementada pela ABNT NBR 7195, além da NR-12, que exige áreas de circulação demarcadas e desobstruídas em torno das máquinas.

No México, a referência é a NOM-026-STPS-2008, que padroniza as cores e sinais de segurança nos centros de trabalho e se alinha parcialmente à ISO 7010.

Em ambos os países, as distâncias mínimas de circulação em torno das máquinas não são um número único pré-estabelecido. Essa definição requer uma avaliação de risco e da norma aplicável.

O que significa cada cor na demarcação de chão de fábrica?

Em geral, as normas definem quatro cores de segurança: vermelho, amarelo, verde e azul. De forma resumida, eles significam:

  • Amarelo: cuidado e atenção. Costuma delimitar corredores de pedestres e diferenças de nível.
  • Amarelo e preto: perigo físico. Obstáculos e partes fixas que podem causar colisão.
  • Branco: áreas de circulação, layout de produção e áreas de armazenagem.
  • Vermelho: perigo, proibição e equipamentos de combate a incêndio, além da área no piso à frente deles.
  • Verde: segurança. Primeiros socorros, saídas e áreas seguras.
  • Azul: ação obrigatória, como o uso de EPI

O código de cores pode variar de acordo com o país. Por isso, antes de padronizar seu chão de fábrica, verifique a norma local.

Dicas para a gestão de chão de fábrica

Uma boa gestão de fábrica precisa de indicadores para acompanhar os resultados, metodologias para melhoria contínua e sistemas digitais para transformar dados em decisões.

Indicadores para acompanhar no chão de fábrica

Uma boa gestão de indústrias deve combinar métricas de diferentes famílias, sempre conectadas às metas do negócio. Fizemos uma lista com as principais categorias e o que cada uma revela:

  • Eficiência e produtividade: medem quanto o recurso entrega frente ao seu potencial. Aqui entram o OEE (Overall Equipment Effectiveness), a produtividade da mão de obra e o throughput (volume produzido por período).

  • Qualidade: apontam o quanto a produção sai certa na primeira vez. Os mais usados são o First-Pass Yield (FPY), a taxa de refugo (scrap), o índice de retrabalho e os defeitos por milhão (PPM).

  • Disponibilidade e manutenção: revelam o quanto a máquina está apta a produzir. Incluem o tempo de parada (downtime), o MTBF (tempo médio entre falhas) e o MTTR (tempo médio de reparo).

  • Tempo e fluxo: mostram se a fábrica opera no ritmo certo. Destacam-se indicadores como o takt time, o tempo de ciclo, o lead time e o estoque em processo (WIP).

  • Custo: conectam a operação ao resultado financeiro, como o custo por unidade produzida e o custo da não qualidade (retrabalho e desperdício).

  • Pessoas e segurança: envolvem taxas de frequência e gravidade de acidentes, absenteísmo e rotatividade (turnover).

Dica: não exagere na quantidade de indicadores. Escolha poucos KPIs realmente acionáveis por área, defina metas claras e exponha os números na gestão à vista, de modo que a equipe do chão de fábrica possa acompanhar no dia a dia.

Como aumentar a produtividade no chão de fábrica

Atualmente, a alavanca mais eficaz para melhorar a produtividade é através da automação. Principalmente diante da escassez de mão de obra, é a automação colaborativa.

Como os cobots ajudam no chão de fábrica?

Os robôs colaborativos (cobots) foram criados para assumir tarefas monótonas e perigosas. Portanto, eles liberam as pessoas para atividades de maior valor.

Diferentemente dos robôs industriais tradicionais, os cobots trabalham ao lado dos operadores sem necessidade de gaiolas de proteção, mediante avaliação de risco. Dessa forma, em vez de as pessoas trabalharem como máquinas, elas passam a trabalhar com máquinas.

Além disso, o impacto na ergonomia é direto. Ao assumir movimentos repetitivos e cargas pesadas, os cobots reduzem a exposição dos trabalhadores às causas de lesões musculoesqueléticas.

Onde os cobots UR entregam mais no chão de fábrica

No chão de fábrica, algumas das aplicações mais comuns de cobots são:

  • **Paletização **e embalagem: tarefas fisicamente exigentes e de alta rotatividade de pessoal. Cobots UR combinados a scanners de área detectam a presença humana e operam em modo colaborativo.
  • Soldagem: os cobots proporcionam resultados repetíveis e menos retrabalho.
  • Carga e descarga de máquinas (machine tending): cobots como o UR20, com 25 kg de carga e 1750 mm de alcance, carregam e descarregam peças pesadas em CNCs.
  • Inspeção e controle de qualidade: com sistemas de visão, eles elevam a consistência e reduzem defeitos na fabricação dos produtos.

*- Leia também: *Implementação de automação robótica: como começar?

FAQ

Quem é responsável pela gestão do chão de fábrica?

Normalmente o gerente de produção ou de manufatura, apoiado por líderes de turno, supervisores, engenharia de processos e manutenção. Em fábricas enxutas, a responsabilidade é compartilhada: operadores participam da melhoria contínua via gestão à vista, indicadores e reuniões de piso diárias.

Com que frequência a demarcação de piso deve ser refeita?

Não há prazo único; depende do tráfego, do tipo de tinta e do desgaste. Tintas epóxi duram mais que fitas. O recomendável é inspecionar periodicamente e refazer sempre que a sinalização perder visibilidade, pois marcações apagadas confundem operadores e aumentam o risco de acidentes.

Cobots substituem trabalhadores no chão de fábrica?

Não. Cobots assumem tarefas repetitivas, sujas ou perigosas, realocando pessoas para funções de maior valor, como supervisão, qualidade e programação. Diante da escassez de mão de obra, eles ajudam a cobrir vagas difíceis de preencher, e não a demitir equipes.

É preciso gaiola de proteção para instalar um cobot?

Não. Porém, a dispensa de gaiola só é válida após avaliação de risco da célula, conforme ISO 10218 e ISO/TS 15066. Ferramentas afiadas, peças pesadas ou alta velocidade podem exigir proteções adicionais mesmo com cobots.

Por onde começar a automação do chão de fábrica?

Comece por um gargalo específico e mensurável. Pode ser uma célula com alta rotatividade, uma tarefa ergonomicamente crítica ou um posto difícil de preencher. Implante um piloto, valide o ROI com dados reais e só então escale.

A Universal Robots é líder global em robótica colaborativa, com cobots instalados em mais de 60 países e aplicações em praticamente todos os setores da produção industrial. Para saber mais sobre como implementar cobots na sua fábrica, entre em contato com nossos consultores por esse link.

Entre em contato para mais informações