优傲机器人-检查和维护计划
建议在您的机器人上进行检查、维护及其频率
为您的机器人推荐的检查和维护活动
1 机器人手臂
1.1 检查计划
除了检查之外,优傲机器人由许多可移动的磨损部件组成,因此,优傲机器人建议至少每年两次在我们的3个区域的服务中心之一进行服务检查,这些中心分别位于丹麦、美国和中国。登录MyUR并提交工单,以获得有关维护的报价: https://myur.universal-robots.com/
以下是优傲机器人公司建议按照标记的时间间隔进行检查的清单。如果在检查时,对应的零件有不合格的状态,请立即纠正。


1.2 目视检查
注意: 切勿使用压缩空气来清洁机械臂,因为它可能会损坏部件。
- 如果可能的话,将机械臂移至零位。
- 关掉控制柜的电源并断开其连接。
- 检查控制柜和机械臂之间的电缆是否有损坏。
- 检查底座的安装螺栓是否正确拧紧。
- 检查工具法兰盘螺栓是否正确紧固。
- 检查平环的磨损和损坏情况。
- 如果平环已经磨损或损坏,请更换平环。注意:平环是外部零件,它们都暴露在相同的操作环境中。因此,优傲机器人公司建议更换所有的平环,如果一个或多个平环被认为已经磨损或损坏。
- 检查所有关节上的蓝色盖子是否有裂缝或损坏。
- 如果蓝色盖子有裂缝或损坏,请更换。如果在一个不受控制的环境中更换盖子,请参考以下文章: https://www.universal-robots.com/articles/ur/robot-care-maintenance/%E5%9C%A8%E4%B8%8D%E5%8F%97%E6%8E%A7%E5%88%B6%E7%9A%84%E7%8E%AF%E5%A2%83%E4%B8%AD%E7%A7%BB%E9%99%A4%E8%93%9D%E8%89%B2%E7%9B%96%E5%AD%90/https://www.universal-robots.com/articles/ur/robot-care-maintenance/removal-of-blue-lids-in-uncontrolled-environment/
- 检查用于蓝色盖子的螺丝是否到位并正确拧紧。
- 如有必要,更换或拧紧螺丝。扭矩值见链接: https://www.universal-robots.com/articles/ur/robot-care-maintenance/%E5%90%84%E5%85%B3%E8%8A%82%E8%9E%BA%E4%B8%9D%E7%9A%84%E6%8B%A7%E7%B4%A7%E6%89%AD%E7%9F%A9/
- 将蓝色盖子上的螺丝的扭矩值修正为4Nm (+-0.05Nm) 注意:检查扭矩值的工具应始终进行校准。 请参见以下文章: https://www.universal-robots.com/articles/ur/robot-care-maintenance/%E6%9C%8D%E5%8A%A1%E5%A5%97%E4%BB%B6%E7%9A%84%E6%89%AD%E7%9F%A9%E6%A0%A1%E5%87%86/
1.3 功能检查
功能检查的目的是确保螺丝、螺栓、工具和机器人手臂没有松动。检查计划中提到的螺钉/螺栓应使用扭矩扳手进行检查,扭矩正确,具体规定见4.1.4扭矩值。
对于机器人手臂的安装螺栓,这些规格可在《用户手册》中的安装部分找到。
1.4 清洁
您可以用一块布和以下一种清洁剂擦去机器人手臂上的任何灰尘/污垢/油污。水、异丙醇、10%乙醇酒精或10%石脑油。如果机器人在恶劣的环境中工作,例如在切削液、冷却剂等环境中工作。优傲机器人公司确实建议定期清洁或更换平环。
不要使用漂白剂。不要在任何稀释的清洁溶液中使用漂白剂。
在极少数情况下,从关节处可以看到非常少量的油脂。这并不影响关节的功能、使用或寿命。
请参考以下文章,了解关于清洁机器人部件的完整解释: https://www.universal-robots.com/articles/ur/robot-care-maintenance/%E6%9C%BA%E5%99%A8%E4%BA%BA%E6%89%8B%E8%87%82%E7%9A%84%E6%B8%85%E6%B4%81/
2 控制柜和示教器
2.1 检查计划
以下是优傲机器人公司建议按照标记的时间间隔进行的检查清单。如果在检查时,对应的零件有不合格的状态,请立即纠正。


2.2 功能和安全检查
注意: 建议每月对机器人的安全功能进行测试,以确保功能正确。
示教器上的急停按钮:
- 按下示教器上的紧急停止按钮
- 观察机器人停止,并关闭各关节的电源
- 再次启动机器人

测试自由驱动模式:
- 拆下附属装置或设置工具中心点(TCP) /有效负载/CoG
- 在标准示教器上,按下并按住自由驱动按钮。在3PE示教器上,快速轻按,然后轻按并按住3PE按钮。
- 将机器人移动到水平伸展到其工作空间边缘的位置并释放

- 确认机器人在没有被按住的情况下,仍能保持其位置,并按下自由驱动按钮

测试反向驱动模式:
如果机器人接近相撞,在初始化之前,你可以使用BACKDRIVE(反向驱动)功能,将机器人移动到一个安全位置。
- 按下ON (开启)启用电源. 状态变为 Robot Active(空闲)

2.按下并按住自由驱动,状态变为BACKDRIVE(反向驱动)


- 在自由驱动模式下拖动机器人,一旦自由驱动按钮被激活,关节制动器将在需要时被释放。
注意: 在反向驱动模式下,机器人移动起来很 "笨重"。
强制性措施: 你必须在所有关节上测试反向驱动模式。
安全设置:验证机器人安全设置是否符合机器人安装的风险评估的要求。
额外的安全输入和输出仍在运行: 检查哪些安全输入和输出是激活的,它们可以通过PolyScope或外部设备触发
日期和时钟: 检查日志标签中的日期和时钟是否正确。不正确的日期和时钟表明CMOS电池正在耗尽。CMOS电池的保质期长达10年。

备份数据: 在服务手册中查看如何进行数据备份
2.3 目视检查
- 从控制器上断开电源线
- 检查安全控制板的端子是否正确插入,且电线没有松动
- 检查控制柜内是否有污垢/灰尘,视需要,使用防静电放电的吸尘器清洁
注意: 切勿使用压缩空气来清洁控制柜内部,因为它可能会损坏元件
2.4 清洁
示教器
可能有必要清洁示教器屏幕。建议使用不含稀释剂或任何腐蚀性添加剂的标准温和的工业清洗剂。不要使用研磨材料来擦拭屏幕。优傲机器人公司不提倡使用特定的清洗剂。
控制柜
控制柜包含两个过滤器,在控制柜的两侧各一个。
- 通过拉动红色箭头所示的位置,轻轻地卸下外部塑料框架。框架会倾斜出来。
- 拆下过滤器进行清洗。使用低压空气进行清洁,或在必要时更换过滤器。记住要清洗每一面。

- 听听风扇运行时的声音,如果声音不正常,请联系您的服务提供商或更换。
完整的版本请参考下面的下载部分 Service Manual