--

Cobots在焊接方面提高了200 % ,在機器護理方面提高了600 %

Raymath

簡而言之

總部位於俄亥俄州的金屬製造商Raymath轉向Universal Robots ,以自動化複雜的TIG焊接,以及MIG焊接和CNC機器撫養應用。該公司的新cobot應用程序顯著擴大了生產,並幫助Raymath滿足客戶需求,在不到12個月的時間內實現了投資報酬率。

業務轉型

「客戶希望擁有更少的供應商」, Raymath執行長兼總裁Greg LeFevre表示。「因此,他們不希望有100家供應商,而是希望有10家可以做得更多。我們希望滿足這些需求。「LeFevre知道自動化將是實現Raymath擴大生產力目標的關鍵,但他的經驗是大批量、低組合的製造:」當您生產數百萬個特定零件時,自動化非常容易。進入晶圓廠、金屬板類型的業務,我們現在正在研究大量不同的部分,但產量要小得多。」他解釋道。由於傳統的自動化不適合高組合、低容量的自動化, Raymath需要更靈活的方法。

當Raymath首席執行官在附近找到UR認證的系統集成商THG Automation時, THG邀請他帶來零件並實踐該公司基於UR協作機器人的MIG焊接系統。

LeFevre說:「我在那裡的四個小時內,我們設定了20個焊接點。」「我實際上是在練習和採樣我將要製作的零件。這毫無疑問地向我證明:如果我可以在四小時內編程並實際運行我的零件,這可以在我們的商店中工作。我當晚就寫了採購訂單。」

Raymath

產業 金屬與機械加工
國家 United States
員工人數 51 - 200
所使用的協作機器人 UR10e
觀看cobot應用程式如何大幅擴大生產,並幫助Raymath滿足客戶需求,在不到12個月的時間內實現投資報酬率

成功關鍵解析

在短時間內, Raymath安裝了THG的四臺cobot焊機,處理MIG焊接。現在,兩名機器人操作員通常每人運行兩個THG焊接單元。Raymaht的機器人專家Nick Ogle表示:「操作人員通常會運行一個機器人,點擊「開始」,當那個機器人運行時,他們會加載另一個機器人,然後來回跳躍。」「看到所有四個細胞同時運行,非常令人欣慰,因為知道你把那麼多產品推出門的速度要快得多。」

革命性的生產力

革命性的生產力

Cobots使用一半的操作人員處理難以配備的流程,並以兩倍的速度焊接,從而提高4倍的生產力。

Raymath還轉向UR以滿足其機器自動化需求,將ProCobots的基於UR合作機器人的ProFeeder加工單元添加到其兩臺3軸和5軸Hurco CNC機器中。

LeFevre說:「我們有24小時的加工時間,這是以前從未有過的。」這種熄燈處理使Raymath在加工方面的生產力提高了600 %以上,在同樣數量的工人下,工時增加了一倍。當工人(特別是第三班工作)供應不足時,這一點尤其重要。

拓展視野,克服焊接挑戰

拓展視野,克服焊接挑戰

Raymath現在可以接手業務了,公司以前從來沒有人力和能力。「現在我們可以滿足所有客戶的需求,他們不太喜歡去找可能獲得未來業務的競爭對手。它非常珍貴。」LeFevre說。

複雜的鋁焊接是Raymath增長的最大挑戰之一,因為它都是手工焊接的TIG ,上下都有精確的焊接,角度和熱設置困難,以及多個活動部件。在看到MIG焊接的成功後, LeFevre向THG Automation尋求TIG解決方案。這位Raymath首席執行官表示:「一旦你達到精確度並將所有東西都放下, THG單元就可以製造出非常非常好的TIG焊接,並且可以比手工焊接快兩到六倍。」Raymath首席執行官說。

在使用cobots自動化MIG焊接初步成功後, Raymath再次轉向THG Automation ,這一次請求cobot焊接解決方案能夠處理更複雜的TIG焊接

Ogle表示, UR和THG是我第一次使用協作機器人,我對易用性感到非常驚訝

Nick Ogle - Robotics Specialist - Raymath

提升卓越品質

對於一個鋁零件,基於UR的THG焊接系統已將焊接時間從每個零件手動15分鐘減少到每個零件5至6分鐘;對於另一個零件,焊接時間從每個零件3至4分鐘縮短到30至40秒。雖然自動化MIG焊接可以應用於許多不同的材料和應用,但製造商可能很難證明兩種系統的合理性,特別是在小批量時。使用THG冷絲送料推/拉TIG系統, Raymath可以使用相同的系統焊接不銹鋼和鋁部件。

精度和速度的釋放: UR Cobot徹底改變了TIG焊接

精度和速度的釋放: UR Cobot徹底改變了TIG焊接

6軸UR cobot的靈巧性大大提高了TIG焊接過程的速度。「以前,焊工必須手動旋轉和操縱夾具,」Raymath的機器人專家Nick Ogle說。「現在機器人移動而不是零件移動,這意味著我們可以比手工焊接快兩到六倍。」

釋放創新: UR網站為高效的URCAP開發提供資源和模擬器

釋放創新: UR網站為高效的URCAP開發提供資源和模擬器

除了焊接之外, Raymath還轉向UR以滿足其機器自動化需求,將ProCobots基於UR的ProFeeder加工單元添加到其兩臺3軸和5軸Hurco CNC機器中。

多功能焊接精通

多功能焊接精通

Raymath使用THG Automation以UR協作機器人為基礎的TIG和MIG焊接系統生產的焊接可以從線性焊接到圓形焊接再到編織焊接、上坡、下坡和水平,最厚的材料最多可達約半英寸。「你可以根據需要進行任何位置或種類的焊接,」Raymath的機器人專家Nick Ogle說。「我們現在可以不停地進行圓形焊接。」

釋放彈性,簡化夾具

釋放彈性,簡化夾具

隨著UR cobots部署在四個焊接單元中, Raymath可以減少參加多個單元的人數。雷馬斯總裁Greg LeFevre表示:「我們研究的其他機器人必須將其固定在第n度,但我們無法為我們擁有的所有不同零件建造固定裝置。」Raymath總裁Greg LeFevre說。「使用UR cobots ,我們只需將它們放在焊接臺上,只需最少的手動固定即可。」

焊接多功能性

這種易用性是THG設計的關鍵元素。

借助UR的開放平臺, THG Automation能夠創建一個定制的機器人焊接系統,其軟件嵌入在UR cobot自己的教學吊墜上,使cobot焊接機易於使用,即使對於沒有機器人經驗的操作員也是如此。Ogle是一名手動焊接機,只需將機器人手臂移動到需要焊接的地方,並以正確的角度使用教導吊墜來保存點。Ogle說:「UR和THG是我第一次使用協作機器人,我對其易用性感到非常驚訝。」

雖然THG為新系統提供了一到三天的培訓,但「很多時候,我們的客戶甚至在我們出現之前就已經在焊接中運行了應用程序,」THG Automation的首席執行官Matt Hendey說。

「當他們在路上打電話給我們時,並不是在問:『我們要如何讓這件事情繼續運作?「這是關於」現在我知道如何做所有這些事情,我想進入更高級的功能。’

使用的UR產品:
THG Automation MIG Solution
THG Automation TIG Solution
ProFeeder Plug and Produce Robot Cell from EasyRobotics/ProCobots

已解決的自動化挑戰:

  • 擴大生產以滿足客戶需求
  • 能夠自動化高組合/低批量生產,並經常更換
  • 熄燈生產設置的自動第三班,解決勞動力短缺

關鍵價值驅動因素:

  • 先前手動完成的複雜MIG和TIG焊接現在使用cobots自動化速度提高2倍至
  • 6倍操作人員能夠同時固定和操作多個焊接單元
  • 由於機器正常運行時間增加,加工單元的生產力提高了600 %
  • 不到12個月的投資報酬率

協作機器人解決的任務

  • 全集成數控機牀修理
  • 自動化TIG和MIG焊接

聯絡我們

成千上萬的企業依賴協作機器人來...

  • 提高生產力
  • 適應不斷變化的產品需求
  • 改善員工福祉和留任率
  • 應對勞動力短缺
當地辦公室
  • 丹麥商泰瑞達優傲科技股份有限公司台灣分公司
  • 台元街 20號, 3樓
  • - 新竹縣竹北市
聯絡我們: +886 2 2659 9665