掌握機械手臂挑選6要素!選購最適合你的協作型機器人

在當今自動化的時代,機械手臂已成為許多企業提升生產效率的關鍵工具。尤其是在精密製造、組裝、包裝、檢測等領域,選擇合適的機械手臂對於企業提升生產效率、降低人力成本、提高精度與穩定性至關重要。

掌握機械手臂挑選6要素!選購最適合你的協作型機器人
掌握機械手臂挑選6要素!選購最適合你的協作型機器人

在當今自動化的時代,機械手臂已成為許多企業提升生產效率的關鍵工具。尤其是在精密製造、組裝、包裝、檢測等領域,選擇合適的機械手臂對於企業提升生產效率、降低人力成本、提高精度與穩定性至關重要。

然而,如果在挑選機械手臂時沒有考量清楚,可能會導致操作困難、適應性差、空間不夠、浪費投資成本、生產效率不如預期、機器無法充分發揮功能等後續問題產生。本文將深入探討挑選機械手臂的六大要素,幫助你選購最適合的協作型機器人,從而提升工作效率和生產力。

機械手臂怎麼挑選?

挑選機械手臂其實不像想像中那麼難,但確實需要細心考量幾個重要的要素,才能確保選購的產品真正滿足自身需求。以下將針對六個核心要素進行分析,幫助釐清不同需求與應用環境該如何匹配合適的機械手臂!

< 延伸閱讀:協作型機器人 v.s. 工業機器人| 如何選擇對適合自己的自動化設備類型?>

1. 機器運作方式

依據運作方式,機械手臂可分為多種類型,包括三軸、SCARA四軸、六軸等關節型機械手臂,以及門型機械手臂和並聯式機械手臂。不同類型的機械手臂在運作原理上各具特色。例如,關節型機械手臂的軸數越多,其在垂直、平面及旋轉軌跡上的表現越豐富,操作也更加靈活;門型機械手臂(又稱直角坐標型機器人)則以X、Y、Z三軸為運行方向,作業形式簡單且規律;並聯式機械手臂(又稱關節連結型機器手臂)外觀常呈蜘蛛型,通常由多個機械臂組成一個控制點,而機械臂也可獨立運行,主要聚焦於平面作業,無法執行旋轉運動。

此外,傳統型工業機械手臂專為大批量自動化作業設計,適合執行重複性高且工序固定的生產線任務;而協作型機械手臂則因具備靈活性及先進感測技術,可在人員周邊安全操作,特別適合多變、且需要時常換線的生產需求。由於不同類型機械手臂的特性和運作方式各不相同,使用者應根據實際應用需求,深入了解各類型機械手臂的運行原理與特性,以選擇最符合生產需求的設備。

< 延伸閱讀:2025 最新_ 機械手臂是什麼?5 分鐘讓你對協作型機械手臂有完整認識>

2. 應用工作類型

根據不同的應用需求,需要搭配不同的機械手臂,選擇機械手臂前可以先盤點自己的產線需求,釐清當下最需要解決的痛點,才比較有助於選購到更精確的機器手臂產品類型。以精密零件鎖附或輕型組裝等需要高精度的小型作業舉例,就適合選擇協作型機器人如優傲科技(Universal Robots, UR)輕型手臂 UR3e ,以體積小、佔地面積少、靈活輕巧的特性著稱;若需要焊接機器人,就可以選擇 UR10e 搭載不同的焊接機;若像是食品、飲品、化妝品等需要搬運堆棧作業,就適合選擇 UR20、UR30 重載型協作機器人,憑藉其長臂展與高負載能力,能有效應對重型工作需求,並且能根據箱子類型與大小彈性與周邊商品搭配。

< 延伸閱讀:機械手臂可以做什麼?機械手臂應用實例最完整講解一篇帶你看>

推薦產品 >>UR3eUR10eUR20UR30

3. 空間大小

機械手臂的工作範圍也是一個重要考量因素。根據你的工作環境和空間限制,選擇一款擁有合適工作範圍的機械手臂。若工作空間較小,則需要選擇能夠靈活運動的機械手臂,比如 UR 協作型機器人,相較於傳統工業機器人需依賴安全隔離防護以及大量的安裝空間,無法自由移動。UR 協作型機器人內建碰撞檢測機制,不需設置安全圍欄,加上設備佔地面積小,因此能在更緊湊的環境中安全運作,且輕鬆融入現有工作場地,而無需進行大規模的場地改造,大幅提升空間利用率,進一步滿足企業對靈活自動化的需求。

4. 機器好上手程度、學習門檻

機械手臂的操作難易度會直接影響企業的導入意願,一款易於學習和快速上手的機械手臂,能有效降低技術門檻,並縮短導入流程與時間。傳統型工業機器手臂,則需要工程師編寫全新的程式碼來修改操作程序,過程更為複雜,且對技術專業性的要求較高。

相較而言, UR 協作型機械手臂,即使是初次接觸自動化的企業,或是沒有程式編寫經驗的新手,也能透過直觀的操作介面設計快速學會並熟練使用。更加上 UR 的 FreeDrive 功能讓使用者通過手動移動機械手臂快速定位,藉由人員手動引導想要的工作路徑,讓設備自動學習運作流程,即可靈活執行五花八門的作業項目,大大減少第一線操作人員的學習曲線。

此外,優傲科技也推出免費的線上優傲學院,與付費售後指導服務,幫助用戶逐步熟悉操作流程,降低導入過程中的困難與壓力,讓學習更加系統化且易於掌握。

< 延伸閱讀:工業機器人對上協作型機器人>

5. 產品整合性與穩定性

優秀的機械手臂不僅需要操作順暢,還應具備高效整合至既有生產設備的能力,例如優傲科技UR 在 2024 年宣布與西門子 PLC 整合,透過標準機器人命令介面(SRCI)連動設定。讓廠房既有西門子設備的企業,也得以快速整合設定 UR 協作型機器人。

此外,優傲科技也不斷致力打造協作型機器人生態系,與全球不同廠商整合並推出多達 1000+ 款 UR+ 配套 ,涵蓋堆棧方案、焊接軟體、柔性軟夾、磁吸與真空夾爪等多種套件,可廣泛應用於焊接、鎖附螺絲、打磨、拋光和堆棧等各項生產作業,透過 UR+ 生態系,讓使用者 UR 示教器統一控制終端設備,不必在花費時間重新設定。舉例而言,UR+ 中的焊接軟體 SmoothTool 與 UR 高度整合,使用者只要在示教器上直接點選並手動移動 UR 手臂,就可以複製焊接師傅工藝,無須任何編程概念與學習,就可以實現自動化作業。憑藉UR+生態系統,優傲科技徹底簡化了自動化導入流程,降低了成本,加速企業轉型,並充分發揮協作型機器人的多元應用優勢。

推薦產品 >>UR+ 生態系SRCI (Standard Robot Command Interface)SmoothTool

6. 自動化流程靈活程度

近年來,越來越多企業詢問自動化,但卻害怕砸大錢投資設備,卻只能獲得僵化的設備應用,對設備稼動率存疑。而 UR協作型機械手臂以安全、輕巧、高靈活聞名,可以移動安裝位置,並根據產線需求調整任務,舉例來說,一台UR手臂在可以先設定零件組裝作業、爾後視產線需求調整成包裝或貼標作業。相較起來,傳統工業機器人通常只能安裝在固定位置,並以執行固定作業流程為主,若使用者要調整設備的作業流程,則必須修改整個編程,操作靈活性有限,比較難應對快速變化的市場需求。此外,UR 機器手臂的的手動引導示教,還有支援設備的硬體(如夾治具)及軟體套件工具,都能夠幫助機器手臂適應高客製化、少量多樣、快速切換的生產模式。

掌握機械手臂挑選6要素!選購最適合你的協作型機器人
掌握機械手臂挑選6要素!選購最適合你的協作型機器人

機械手臂公司最推薦優傲

優傲科技服務優勢說明

優傲科技(Universal Robots, UR)致力於確保協作型機械手臂正常運作,不僅提供售前產線諮詢規劃服務,更提供全面付費支援服務,其中包括全年無休的技術支援、遠端連線或現場快速維修,及計畫性保養等,另外使用者還可以透過myUR查閱技術文件,並快速獲得專家協助。同時還額外提供翻新服務、效能檢測、代用機支援、備用零件與維修套件,不僅可以確保系統穩定運行,還能幫助製程發揮最大效益以及延長設備壽命。

< 延伸閱讀:優傲科技服務與支援介紹

優傲科技產品技術

優傲科技 UR 不斷推陳出新產品與技術,第一:推出不同重量的協作型機械手臂,涵蓋輕、中、重型負載力與手臂臂長範圍,提供不同場景應用最適合的手臂款式。

第二:2024 年底也因應了 AI 趨勢,推出 AI 加速器,一款結合硬體與軟體的即用型工具包,其中涵蓋了 UR 最新軟體 PolyScope X 注入 AI 加速功能、以及 Orbbec Gemini 335Lg 3D 相機之外,更搭載 NVIDIA Isaac™ 加速函式庫與 AI 模型,可於 NVIDIA Jetson AGX Orin™ 系統模組(SoM)上運作,以及透過 NVIDIA Isaac Manipulator ,開發人員可將加速後的效能與尖端 AI 技術整合至機器人解決方案中。AI 加速器開箱即用,協助開發人員建立應用程式、加速研究進展,並縮短 AI 產品上市時程。

第三:以及簡單易懂的軟體介面,即使是沒有任何編程經驗的使用者,也能藉由直覺性的操作介面,按照示教器的指示快速完成設定,大幅縮短學習曲線與前期準備時間,幫助企業有效應對多變的市場挑戰。此外,協作型機器手臂還提供編程設置存檔功能,讓使用者能輕鬆調取常用編程,實現快速重複部署,不僅提升操作便捷性,也充分釋放自動化的效益,助力企業提升生產效率。另外,也在2024年年底透過軟體升級更新,可將原有U20、U30手臂型號在無需添加設備與預算投資情況下,更新軟體版本即可增加5公斤負重。

<延伸閱讀:AI 加速器,透過 AI 將自動化推向全新境界 。

優傲成功機械手臂應用實例

機械手臂應用成功案例一:琮實興業有限公司導入自動化,產能提升25%

琮實興業是一家專注於塑膠生產的中小型企業。在導入自動化之前,標籤噴印和包裝生產線長期面臨效率不穩定的問題,特別是在人力需求高峰期,時常因為缺工而影響交期及製造品質。

為了改善這些痛點,決定引入兩支UR5協作型機器人,分別用於標籤噴印和包裝生產線的物件取放作業。UR5協作型機械手臂的輕便設計以及不需要安全圍欄的特性,讓它在既有產線中得以順利部署,不需要對廠房進行大規模改造;而靈活的操作範圍與精準度,成功應對了多樣化包裝需求,例如不同尺寸或材質的產品切換。

在導入UR5後,琮實興業的產線效率提升了25%,且能更快速地適應市場需求的變化。負責人表示,協作型機器人不僅有效降低了人工錯誤率,還減少了因人力短缺帶來的壓力,幫助員工能專注於品質檢測和產線規劃等更高附加價值的工作。

< 延伸閱讀:琮實興業導入UR 機器人進行包裝及標籤噴印的物料處理,產能提升25%>

機械手臂應用成功案例二:順富企業社三週成功導入自動化,解決長期缺工窘境

順富企業社以金屬焊接為核心業務。近年來隨著客戶訂單增加,焊接作業的人工需求也隨之上升,而專業焊工的招聘困難與高培訓成本,讓企業長時間面臨著挑戰。

為了解決人力短缺問題,順富企業社選擇導入UR10e協作型機械手臂,並搭配SmoothTool焊接軟體進行自動化焊接作業,能輕鬆應對曲線焊接和多角度焊接等多樣化焊接需求,加上機器手臂容易學習好上手的優勢,讓順富企業社負責人僅用了三週時間,便能熟練設定並操作焊接流程。

導入UR10e協作型機器人後,焊接效率不僅提高了80%,也避免了人為誤差,企業在成本控制上也取得了顯著成效,能以更低的單位成本接下更多訂單。

< 延伸閱讀:三週導入焊接協作型機械手臂 順富企業社解決缺工困境>

機械手臂應用成功案例三:百泰齊股份有限公司藉自動化設備協作,節省至少35%人力成本

百泰齊股份有限公司以塑膠射出技術為主力,早期雖已導入傳統自動化設備,卻仍面臨設備佔地面積大、使用彈性低,以及大環境缺工等困境。

而後百泰齊導入四支UR5協作型機器人,主要用於貨運搬運、堆疊與檢測產線,除了達成不同面向的堆疊與搬運需求,還可以精準完成產品檢測和分類作業。靈活部署及易於編程特性,則幫助企業在生產流程設定變得更有彈性、能因應少量多樣化生產需求,得以快速應對市場變化與訂單需求波動。自從導入UR5協作型機械手臂後,百泰齊的人力成本降低了35%,產線自動化程度提升了50%,工作效率顯著提高,同時成功減少了生產環境中的噪音污染,顯著改善了員工的工作體驗。

< 延伸閱讀:百泰齊提升產能及產品品質,為員工打造更友善、安心的作業環境>

結論

挑選一台適合的機械手臂不僅需要考量運作方式、操作便利性、適配性,還要關注品牌服務與成功案例。優傲科技的協作型機器人以其靈活、高效、易上手的特點,成為各行業導入自動化的首選。如果您也希望透過自動化提升產能與效率,立即諮詢專家,為您的事業注入新動能!

Universal Robots

Universal Robots

Universal Robots 是全球協作型機器人(cobots)的領導品牌,廣泛應用於各種產業。我們的使命簡單明確:為任何人、任何地方提供自動化。