使用框架创建安全平面

描述

您可以使用现有框架来定义安全平面。 这提供了一种更直观的方法,可根据预定义的位置和旋转(X、Y、Z、RX、RY、RZ)来指定平面参数。 在 复制框架 下拉菜单中选择框架。

 

 

复制框架 下拉菜单位于 平面 屏幕上的安全平面定义参数中。 该列表包括在 ""屏幕上定义的帧。 选择框架时,该框架将用作安全平面定义。

如果您指定了偏移、倾斜和旋转参数,这些参数将应用于所选框架(参见“配置安全平面”)。 生成的安全平面综合了所有参数。

 

 

请参阅《软件手册》中的“框架”部分。

使用框架创建安全平面

  1. 应用 选项卡中,选择 框架

  2. 点击 + 添加框架 位于 自定义框架下方, 然后使用 三个垂直点烤肉串图标 )重命名该框架。

    框架的创建以 Base 为基准。
 
  1. 父级 字段中,请选择 基座

 

在安全平面中选择参考系

  1. “应用程序”中,进入 “安全”选项,选择 “平面”,然后点击 “解锁”。

  2. 在“ 安全平面 ”屏幕上,从 “复制框架 ”下拉菜单中选择一个框架。 您还可以应用偏移、倾斜和旋转操作。

  1. 点击 应用 按钮。

 

  1. 已配置的平面列在“应用的安全配置确认 概览对话框中的功能分配表中。

     

 

用于安全平面的框架可能与您的预期相反。 如果机器人位于平面的违规一侧,请增加 180 度的倾斜角度。

有关平面配置限制、肘部限制和工具法兰限制,请参阅“安全平面”。