自由驱动

描述

在“自由驱动”模式下,您可以手动将机械臂拉入到位。

在大多数尺寸的机器人上,按下示教盒上的自由驱动按钮即可启用“自由驱动”模式。 以下小节介绍了其他启用和使用“自由驱动”的方式。

在自由驱动中,由于制动器已释放,机械臂关节移动时阻力会很小。 当机械臂接近预定义的限值或平面时,阻力会增加,因此在靠近这些边界时,将机械臂拉动到位会感觉更加吃力。

意外运动会导致人员受伤。

  • 验证配置的有效载荷是否与正在使用的有效载荷相匹配。

  • 确认正确的有效载荷已安全连接到工具法兰上。

启用自由驱动

您可以通过以下方式启用自由驱动:

  • 使用 3PE 示教盒

  • 使用“机器人自由驱动”

  • 使用 I/O 操作

在移动机械臂时启用自由驱动可能会导致漂移和故障。

  • 当您推动或触摸机器人时,不要启用自由驱动。

3PE 示教盒

使用 3PE TP 按钮使机械臂进入自由驱动模式:

  1. 快速轻按,松开,再次轻按 3PE 按钮并保持在该位置。

     

现在,您可以在保持轻按的同时将机械臂拉到所需位置。

 

在机器人上自由驾驶

使用机器人自由驱动移动机械臂:

  1. 按住为机器人自由驱动配置的开关。

  2. 当自由驱动面板出现在 PolyScope 中时,选择机械臂关节的移动类型,或使用轴列表自定义移动类型。

  3. 如有需要,可从特征下拉列表中选择一个选项来定义特征类型。

    如果机械臂接近奇点,它可能停止移动。 点按自由驱动面板中的所有轴均自由移动可恢复移动。

  4. 根据需要移动机械臂。

     

反向驱动

在机械臂初始化期间,机器人制动器释放时可能发生轻微的振动。 在机器人即将碰撞这类情况下,这些振动不可取。 使用反向驱动将特定关节强制移动到位,而无需释放机械臂中的所有制动器。

 

重型自由驱动

如果机械臂已通电且制动器已松开,则可以利用力强行移动关节。 启动运动所需的力取决于安全设置中指定的力限制。