Palavra-passe - Administrador
| Descrição |
Todas as opções em Segurança são protegidas por uma palavra-passe de administrador. Os ecrãs protegidos por palavra-passe de administrador são bloqueados por uma sobreposição transparente, tornando as definições indisponíveis. Aceder à Segurança permite-lhe configurar as definições nos seguintes:
As definições só podem ser modificadas pelo(s) administrador(es) designado(s). Desbloquear qualquer uma das opções em Segurança também desbloqueia as outras opções até sair do menu Definições.
|
| Palavra-passe predefinida |
A palavra-passe de administrador predefinida é: easybot Se se esquecer da palavra-passe de administrador, esta não pode ser substituída ou recuperada. Terá de reinstalar o software. |
| Para definir a palavra-passe de administrador |
Antes de poder utilizar a palavra-passe de administrador para desbloquear ecrãs protegidos, tem de alterar a palavra-passe predefinida.
|
| Para sair do menu Definições |
Quando uma das opções de Segurança é desbloqueada, o botão Fechar no canto inferior direito do menu Definições muda. O botão Fechar é substituído pelo botão Bloquear e Fechar, indicando que a segurança está desbloqueada.
|