검증 지표

설명

PolyScope X의 SW 10.14.0 버전부터, 유효성 검사 오류는 노란색 아이콘 버튼 대신 알림 수 배지와 왼쪽 테두리 강조 표시로 표시됩니다.

검증 지표는 프로그램이나 설정 입력값이 검증에 실패했을 때 이를 알려줍니다. 예를 들어, 프로그램 노드가 불완전하거나, 참조가 누락되었거나, 표현식이 유효하지 않은 경우 등이 있습니다.

이전에는 사이드바 ,메인 내비게이션,프로그램 트리 및 설정 대화 상자에서 유효성 검사 오류가 발생하면 노란색 아이콘 버튼으로 표시되었습니다. 업데이트된 디자인은 오류가 발생한 위치를 명확히 표시하면서도 더 깔끔하고 눈에 덜 거슬리게 개선되었습니다.

검증 지표는 안전 오류, 비상 정지 상태 또는 컨트롤러 오류 대화 상자와는 다릅니다.

 

작동 원리

  • 사이드바와 메인 내비게이션에서 아이콘에 표시된 알림 수 배지는 해당 영역에 유효성 검사 오류가 몇 개 있는지 보여줍니다.

  • 프로그램 트리에서 유효하지 않은 명령 노드는 노란색 아이콘 대신 왼쪽 테두리가 강조 표시됩니다.

  • 프로그램 트리 노드는 해당 노드 자체가 유효하지 않은 경우에만 유효하지 않은 것으로 표시됩니다.

  • 프로그램 트리에서 상위 노드는 접혀 있는 상태이고 유효하지 않은 하위 노드를 포함하고 있을 때만 유효하지 않은 것으로 표시됩니다.

  • '이동' 명령 설정 대화 상자(예: 방향 , C 이동 , P 이동, 이동 대상 ,이동 경로 ,경로 등)에서 유효하지 않은 탭은 노란색 아이콘 대신 표준 탭 유효성 검사 상태를 사용합니다.

     

유효성 검사 오류를 찾아 수정하기

  1. 사이드바 또는 메인 탐색 메뉴에서 알림 수 배지를 찾거나,프로그램 트리에서 왼쪽 테두리가 강조 표시된 부분을 확인하세요.

  2. 표시기가 있는 아이콘이나 노드를 탭하면 오류가 발생한 영역이 열립니다.

  3. 강조 표시된 노드나 유효하지 않은 탭을 확인하고 필요한 입력을 완료하거나 수정하십시오.

  4. 입력 내용이 유효하면 배지, 테두리 강조 표시 또는 탭 표시기가 자동으로 제거됩니다.

프로그램 화면 및 프로그램 트리에 대한 개요는 프로그램 프로그램 메뉴