一般的な安全注意事項
3PE TPを取り付ける前に、一般的な安全上の注意をお読みください。
安全性の詳細については、ロボット・ユーザー・マニュアルの「安全性」の章を参照してください。
電源に接続された機器の設置やメンテナンスを行うと、感電するおそれがあります。
- 設置やメンテナンス作業を行う前に、機器を電源から外してください。
電源接続やアースケーブルの接続が不適切である場合、機器の損傷や人身傷害が発生する可能性があります。
電源接続ミスによる損傷は、保証対象外となります。 操作の前に以下をご確認ください。
- 電源ケーブルが正しく配線されていること。
- 適切にアース接続されていること。
適切な安全保護対策を確認および検証しなかった場合、死亡または重傷を招く可能性があります。
-
すべてのリスク軽減が意図したとおりに機能し、必要なリスク軽減が実施されていることを確認してください。
設置や操作を行う前にリスクアセスメントを実施しなかった場合、機器の損傷や人身傷害が発生する可能性があります。
-
設置設定および操作の前にリスクアセスメントを実施してください。
-
UR ユーザーマニュアルと UR サービスマニュアルをお読みください。
本製品は、Universal Robots e-Seriesロボットの一部として使用するように設計されています。 Universal Robots e-Series ロボットに適用される一般的な安全上の注意事項は、本製品にも適用されます。
- 安全性の詳細については、Universal Robots e-Series ロボットユーザー マニュアルの安全セクションを参照してください。