ソフトウェアのインストール

3PE TP ソフトウェア
の設定方法

  1. PolyScope の [ヘッダー] で [設置設定] をタップし、[安全] を選択します。

  2. [ハードウェア] をタップし、[利用可能なハードウェアの選択] 画面のオプションをロック解除します。

    この画面のロックを解除するにはパスワードが必要です。

  3. [ティーチペンダント] ドロップダウンリストで、[3PE有効] を選択します。

  4. [適用] をタップしてシステムを再起動します。 PolyScope が実行し続けます。

  5. [安全構成を確認] をタップし、3PE ティーチペンダントソフトウェアのインストールを完了します。

  6. ロボットが再起動して初期化されたら、3PEボタンを軽く押してPolyScopeの [起動] をタップします。