製品の説明
Teach Pendant with 3-Position Enabling Deviceは、3ポジションイネーブルデバイスの機能が組み込まれたUniversal Robotsのティーチペンダントです。
イーネブルボタンは、下図に示すように、ティーチペンダントの下側にあります。 You can use wither button, according to your preference. If the 3PE TP is disconnected, an external 3PE device must be connected and confirmed in the Installation.
| 1 | 電源ボタン | 2 | 非常停止ボタン |
| 3 | USBポート(ダストカバー付き) | 4 | 3PEボタン |
フリードライブロボットのマークは、以下の図のように各3PEボタンの下にあります。
Teach Pendant with 3-Position Enabling Device を適切に取り付けなかった場合、機器や所有物の損傷を引き起こす可能性があります。
- The 3PE Teach Pendant must be installed properly in order to meet regulatory requirements.
製品の利用について
The Teach Pendant with 3-Position Enabling Device is only certified for use with Universal Robots e-Series control boxes.
部品一覧
Teach Pendant with 3-Position Enabling Device は以下の部品から構成されます。
- 3PE Teach Pendant with attached Teach Pendant cable
要件
3PEティーチペンダントを使用するロボットのシステムソフトウェアは、V5.8.0よりも新しくなければなりません。
V5.8.0よりも古いソフトウェアバージョンを使用しているロボットシステムにTeach Pendant with 3-Position Enabling Deviceを取り付けた場合、機器や所有物の損傷を引き起こす可能性があります。
- Teach Pendant with 3-Position Enabling Deviceを取り付ける前に、システムのソフトウェアバージョンを確認してください。