ロボットの清掃
毎日の掃除
ロボットアームやティーチペンダントのほこり/汚れ/油は布、あるいは水、70% イソプロピルアルコール、10% エタノール溶液、または 10% ナフサ溶剤のいずれかの洗浄剤を使用して拭き取ることができます。 In rare cases, very small amounts of grease can be visible from the joint. これはジョイントの機能、使用、寿命には影響しません。
追加の掃除
ロボットの清掃をさらに重視しているため、Universal Robotsは70%イソプロピルアルコール溶液(消毒用アルコール)を使用して清掃することを推奨しています。
- 固く絞ったマイクロファイバークロスと70%イソプロピルアルコール溶液(消毒用アルコール)を使用してロボットを拭きます。
- 70%イソプロピルアルコール溶液がロボットに付着した状態で5分間放置し、通常の清掃手順でロボットを清掃します。
漂白剤を使用しないでください。 希釈した洗浄液には漂白剤を使用しないでください。