お使いの製品

製品

ベース取付型ケーブル延長キット 40m は、ロボットとコントローラー間のケーブルを延長するために使用されるアクセサリです。 これには、長距離でも信頼性の高いパフォーマンスを実現するために、40 メートルのケーブル(電源と通信)とアクティブ信号リピーター(ロボット側とコントローラー側に 1 つずつ)が含まれています。 これは、ロボットとコントローラー間のより長い分離が必要な溶接アプリケーションの OEM コントローラー向けに設計されています。

 

ベース取付型ケーブル延長キット 40m は、UR3e、UR5e、UR7e と互換性があります。

 

ベース取付型ケーブル延長キットは、次のコンポーネントで構成されています。

  1. ケーブル延長キット、40 メートル。

  2. ケーブル延長キットのボックス(ロボットベース側)(ロボットアーム用の取り付け穴とコネクタータ付き)。

  3. ケーブル延長キットのボックス(CB側)(取り付け穴なし、コントロールボックスに接続するためのフランジケーブル付き)。

  4. UR3e を取り付けるためのネジセット。 仕様とトルクについては [組み立て] を参照してください。

  5. UR5e および UR7e を取り付けるためのネジのセット。 仕様とトルクについては [組み立て] を参照してください。

  6. ユーザーマニュアル

本書ではすべてのコンポーネントについて説明しています。 いずれかの部品を単一のコンポーネントとして購入した場合も、本書を使用する必要があります。