リスクアセスメント
| 説明 |
リスクアセスメントは、アプリケーションに対して実行する必要がある要件です。 アプリケーションのリスクアセスメントは、インテグレーターの責任です。 ユーザーもインテグレーターになることができます。
ロボットは半完成機械類であるため、ロボット設置設定の安全性は、ロボットの統合方法(ツール/エンドエフェクター、障害物や他の機械など)に依存します。 リスクアセスメントを実施する上で ISO 12100 および ISO 10218-2 を使用する必要があります。 協働アプリケーションに関する追加のガイダンスとして技術仕様 ISO/TS 15066 を参考できます。 リスクアセスメントでは、以下を含むがこれに限定されない、ロボットアプリケーションの使用時間全体を通した、すべてのタスクを検討する必要があります:
最初にロボットアプリケーションの電源をオンにする前に必ずリスクアセスメントを実施してください。 リスクアセスメントは反復的なプロセスです。 ロボットを物理的に設置した後、接続を確認し、統合を完了します。 リスクアセスメントには、安全構成設定や、特定のロボットアプリケーションに必要な追加の非常停止および/またはその他の予防措置を特定することが含まれます。
|
|
組み込みの安全関連機能を使用しても危険性が適切に排除できない場合やリスクを十分に削減できないロボットアプリケーションでロボットの設置設定を行う場合は、(危険なツール/エンドエフェクターを使用する場合など)予防措置が必要です。 アプリケーションのリスクアセスメントを実施しないと、危険性が増加する可能性があります。
|
| 潜在的な危険 |
Universal Robots は、以下に掲載する潜在的に重大な危険をインテグレーターが考慮すべきものとして認識しています。 これ以外の重大な危険も、特定のロボットアプリケーションに関連して発生する恐れがあります。
|