Accesso alle porte HTTP/HTTPS

Descrizione

A partire dalla versione 10.14 del software PolyScope X, gli amministratori possono controllare il traffico HTTP e HTTPS in entrata sulle porte 80 e 443 direttamente dall'interfaccia utente di PolyScope X.

Utilizza il pulsante di attivazione/disattivazione HTTP nella schermata Servizi per aprire o chiudere queste porte nel firewall del robot. Ciò offre agli integratori un controllo esplicito sull'accesso web al robot senza bisogno di accedere alla riga di comando.

A partire dalla versione 10.14, le porte 80 e 443 sono chiuse per impostazione predefinita . Se si chiude la porta 80, questa rimane chiusa anche dopo il riavvio del robot . Nelle versioni precedenti, la porta 80 veniva aperta automaticamente ad ogni avvio del sistema.

Dopo aver effettuato l'aggiornamento a PolyScope X 10.14 o versioni successive, verificare l'impostazione HTTP nel caso in cui sistemi esterni, client web o URCaps disponibili esternamente facciano uso delle porte 80 o 443.

 

Attivazione del servizio vs. opzione HTTP

L'attivazione o la disattivazione di un servizio nell'elenco dei servizi è indipendente dall'opzione HTTP:

  • Il pulsante di attivazione/disattivazione HTTP determina se il traffico in entrata sulle porte 80 e 443 può attraversare il firewall.

  • Ciascun pulsante di attivazione/disattivazione dei servizi determina se quel servizio è abilitato sul robot.

È possibile abilitare un servizio anche se le sue porte sono bloccate dal firewall. Una porta aperta non abilita un servizio disabilitato. Per garantire un funzionamento sicuro, configurare entrambe le impostazioni in base alle esigenze della propria applicazione.

 

Avviso sulla connettività URCap

Quando la porta 80 è chiusa mentre è attivo un URCap disponibile esternamente, la schermata Servizi visualizza un avviso che indica che la porta 80 deve essere aperta affinché l'URCap funzioni. Attiva l'opzione HTTP per ripristinare la connessione.

 

Per controllare l'accesso alle porte HTTP/HTTPS
  1. Nella navigazione principale, tocca l'icona a forma di hamburger .

  2. Tocca Impostazioni.

  3. Nella sezione " Sicurezza", seleziona " Servizi".

  4. Toccare l'icona Sblocca ,inserire la password amministratore e Confermare .

  5. Utilizza l'opzione HTTP per abilitare o disabilitare l'accesso in entrata sulle porte 80 e 443.

  6. Tocca Blocca e chiudi .