Applicazione di sicurezza

Descrizione

L'applicazione Sicurezza consente di accedere alle impostazioni di sicurezza del robot.

 

Utilizzo della funzionalità dell'applicazione Sicurezza

  1. Accedere alla schermata del menu Applicazioni. Vedere Scheda Applicazione.

  2. Toccare l'icona Sicurezza.

    Viene visualizzata la schermata di sicurezza, suddivisa nel pannello sinistro e nel pannello destro.

    Il pannello sinistro è costituito dall'albero Sicurezza, composto da otto funzioni:

    • Limiti del robot

    • I/O di sicurezza

    • Posizione utensile

    • Tre posizioni

    • Limiti dei giunti

    • Piani

    • Hardware

    • PROFIsafe

Il pannello destro mostra i campi modificabili della funzione scelta, che sono inaccessibili.

 

Sblocca impostazioni di sicurezza
  1. Per accedere alle impostazioni di sicurezza, toccare Sblocca nella sezione in alto a destra della schermata di sicurezza.
  2. Inserire la password di sicurezza.
  3. Toccare Conferma per attivare tutte le impostazioni.