Barre latérale dans l'onglet « Application »

Description

La barre latérale de l'onglet Application Onglet Application permet d'ajouter des onglets en plus des quatre menus principaux de l'écran multitâche .

 

Utilisation de la fonctionnalité de la barre latérale

  1. Accédez à l'écran des nœuds d'application. Voir l'Onglet Application Onglet Application

  2. Appuyez sur l'icône de la barre latérale.

     

    L'écran principal affiche les arborescences de la barre latérale « Activées » et « Désactivées ».

     
Messages du journal
  1. Appuyez sur les trois points verticaux (icône « kebab ») pour accéder à « Messages de journal », puis sélectionnez « Activer dans la barre latérale » et « Activer en mode automatique ». Les « Messages de journal » sont ensuite déplacés vers l'arborescence de la barre latérale « Activés ».

  2. Dans la barre latérale, l'option « Messages du journal » apparaît.

     
  3. Appuyez sur Messages du journal dans la barre latérale. L'écran multitâche s'agrandit pour afficher les messages du journal .

     
  4. Pour passer en mode automatique, appuyez sur l'icône « Sélection du mode ».

     

 

  1. Sélectionnez « Automatique » dans l'écran de sélection du mode. Saisissez le mot de passe du mode de fonctionnement pour le déverrouiller et confirmer.

  2. L'interface en mode automatique s'affiche, signalée par l'icône en forme de tourbillon dans « Somme de contrôle de sécurité » ,et seules les « Variables » restent visibles dans la barre latérale.

     

 

Désactivation de la fonction de contribution

Vous pouvez désactiver une fonction pour contrôler la disponibilité de chaque contribution lors de l'exécution. Cette fonction renvoie une valeur booléenne indiquant si la contribution est désactivée.

 

  • Lorsqu'une contribution est désactivée, elle est masquée dans l'interface utilisateur afin d'offrir une expérience plus épurée.

  • Même lorsqu'elle est masquée, la fonction continue de s'exécuter en arrière-plan, ce qui lui permet de conserver son état ou d'effectuer des tâches en arrière-plan.

  • Vous pouvez modifier l'état « désactivé » de manière dynamique, ce qui vous offre un contrôle flexible sur la disponibilité des fonctionnalités sans interrompre les processus sous-jacents.