Tres posiciones

Descripción

El modo manual de alta velocidad permite que tanto la velocidad de la herramienta como la del codo superen temporalmente los 250 mm/s. Solo está disponible cuando el robot está en modo manual y se ha configurado un Dispositivo de activación de tres posiciones.

Si no se produce ninguna interacción con el Dispositivo de activación de tres posiciones en cinco minutos, los valores aumentados se restablecerán a 250 mm/s.

 

Para acceder a Tres posiciones
  1. En el panel izquierdo, pulse Tres posiciones.

  2. Pulse Desbloquear en la parte superior derecha de la pantalla principal.

  3. Introduzca la contraseña de seguridad y pulse Confirmar.

  4. En el panel central, deslice el botón a Permitir alta velocidad manual.

  5. Pulse Aplicar en la parte superior derecha de la pantalla principal.