Hardware

Descripción

La sección Hardware permite a los usuarios seleccionar el tipo de Consola portátil (CP) conectado a su robot. Las opciones disponibles son:

  • 3PE habilitado. Consola portátil con activador de tres posiciones (CP 3PE)

  • Ninguna. Esto permite que el robot se encienda de forma segura sin una Consola portátil conectada a la Caja de control.

Por motivos de seguridad, el robot no se iniciará si la selección no refleja el hardware conectado.

 

 

Propósito de la opción Ninguna

La opción Ninguna admite configuraciones que no necesitan una Consola portátil o que esté físicamente presente, lo que permite despliegues más optimizados y flexibles, especialmente en entornos automatizados o controlados a distancia.

Ofrece a los usuarios tres ventajas clave:

  • Admite configuraciones sin cabeza donde no se usa ninguna Consola portátil.

  • Simplifica los requisitos de hardware para tener configuraciones mínimas.

  • Mejora la flexibilidad de arranque al eliminar la dependencia de la presencia de la Consola portátil.

 

Para acceder a la opción Ninguna
  1. Pulse Hardware en el panel izquierdo de la pantalla de la aplicación Seguridad.

  2. Desbloquee la pantalla principal en la parte superior derecha, introduzca su contraseña de seguridad y pulse Confirmar.

  3. En el panel central, pulsa el campo Consola portátil y elija Ninguna.

     

 

  1. Pulse Aplicar al lado del botón Bloquear en la pantalla principal.

  2. Pulse Aplicar y reiniciar en la ventana emergente de Aplicar configuración de seguridad.

  3. Aparecerá una ventana emergente de confirmación de la configuración de seguridad aplicada, donde podrá Revertir o Confirmar la configuración.