Valideringsindikatorer

Beskrivelse

Fra og med SW 10.14.0 til PolyScope X vises valideringsfejl med mærker, der angiver antallet af meddelelser, og markeringer langs venstre kant i stedet for gule ikonknapper.

Valideringsindikatorer angiver, når indtastning af programmer eller indstillinger ikke består valideringen – for eksempel når en programknude er ufuldstændig, en reference mangler, eller et udtryk er ugyldigt.

Tidligere markerede gule ikonknapper valideringsfejl i sidepanelet , hovednavigationen ,programtræet og indstillingsdialogerne. Det opdaterede design er mere overskueligt og mindre påtrængende, samtidig med at det stadig viser, hvor der er fejl.

Valideringsindikatorer er ikke det samme som sikkerhedsfejl, nødstop-tilstande eller dialogbokse med controllerfejl.

 

Sådan fungerer det

  • I sidepanelet og hovednavigationen viser et badge med antallet af meddelelser på et ikon,hvor mange valideringsfejl der er i det pågældende område.

  • I programtræet markeres ugyldige kommandoknudepunkter med en fremhævning langs venstre kant i stedet for et gult ikon.

  • I et programtræ vises en programknude kun som ugyldig, når selve knuden er ugyldig.

  • En overordnet knude i programtræet vises kun som ugyldig, når den er sammenklappet og indeholder ugyldige underordnede knuder.

  • I dialogbokse til indstilling af bevægelseskommandoer — såsom Retning , Bevæg C, Bevæg P ,Bevæg til , Bevæger tilog Bane —anvender ugyldige faner standardstatus for fanevalidering i stedet for gule ikoner.

     

Sådan finder og retter du valideringsfejl

  1. Se efter badges med antallet af notifikationer i sidepanelet eller hovednavigationen ,eller efter markeringer ved venstre kant i programtræet.

  2. Tryk på ikonet eller noden med indikatoren for at åbne det område, der indeholder fejlen.

  3. Gennemgå den fremhævede node eller den ugyldige fane, og udfyld eller ret de krævede oplysninger.

  4. Når indtastningen er gyldig, fjernes mærket, den fremhævede ramme eller fanebladindikatoren automatisk.

For en oversigt over programskærmen og programtræet, se Programmenu