Applikation til operatørskærm

Beskrivelse

Med applikationen »Operator Screen« kan du ændre indholdet i »Operator«, som findes i værktøjslinjen til venstre. Se Operatørskærm

 

Brug af applikationsfunktionerne på operatørskærmen

  1. Gå til skærmbilledet med applikationsnoder. Se fanen Anvendelse Applikationsfane

  2. Tryk på ikonet for operatørskærmen.

     

    På hovedskærmen vises operatørskærmen, som er opdelt i to paneler og feltet Operatørskærm.

    Det venstre panel indeholder operatørskærmen og sektionstræet. Det midterste panel indeholder konfigurationstræet. Feltet »Operatørskærm« indeholder kun indstillingen »Standardoperatørskærm «.