식음료

UR 협업 로봇은 포장 및 기계 관리와 같은 광범위한 2차 프로세스에서 식음료 공급망 전체에 사용됩니다. 코봇은 습한 온실부터 냉장실, 뜨거운 오븐 관리에 이르기까지 다양한 조건에서 작업할 수 있어 직원들이 불리한 환경에서 부상을 입을 수 있는 반복적인 작업에서 벗어날 수 있습니다.

식음료 업계의 Collaborativ 로봇

식음료 분야의 협업 로봇

코봇은 24시간 쉬지 않고 작업할 수 있습니다. 이는 코봇 (cobots) 이 추가 또는 임시 근로자 없이도 생산 요구 사항을 충족할 수 있는 계절적 파열에 이상적입니다. 공장은 생산량 변화에 따라 새로운 제품 라인이나 다른 프로세스에 코봇을 재배치하여 코봇 (cobots) 의 유연성을 최대한 활용할 수 있습니다.

유니버설 로봇 (Universal Robots) 의 코봇 (cobots) 은 포장 및 팔레타이징과 같이 반복적이고 물리적으로 까다로운 작업을 자동화하여 식음료 생산자가 효율성을 높이고 작업장 부상을 줄이며 계절별 수요 급증을 쉽게 충족할 수 있도록 지원합니다.

전자책 받기

가상 공장

가상 공장으로 들어가 협업 로봇이 식음료 업계의 최종 운영을 어떻게 변화시키고 있는지 알아보세요. 포장부터 팔레타이징까지, 실제 환경에서 자동화의 힘을 발견하세요.

가상 공장 방문

사례

유연한 로봇 솔루션으로 낙농 생산 최적화

유연한 로봇 솔루션으로 낙농 생산 최적화

코봇은 팔레타이징, 포장 및 제품 취급과 같은 작업을 자동화하여 유제품 산업을 변화시키고 있습니다. 무거운 치즈 블록을 들어 올리거나 크림 치즈를 효율적으로 포장하는 등 cobots 는 반복적인 긴장 부상의 위험을 줄여 작업장 안전을 개선합니다. 이러한 유연성 덕분에 다양한 제품 크기와 포장 유형을 처리할 수 있어 전반적인 생산 효율성이 향상되고 직원들이 더 복잡하고 부가가치가 높은 작업에 집중할 수 있습니다.

협업 자동화를 통한 와인 생산의 혁신

협업 자동화를 통한 와인 생산의 혁신

와인 산업에서는 효율성이 핵심이며, 병입 작업을 간소화하기 위해 코봇 (cobots) 이 나서고 있습니다. 코봇은 와인 상자의 팔레타이징을 처리하여 수작업을 줄이고 전반적인 작업 흐름을 개선합니다. 코봇 (cobots) 은 무거운 리프팅을 제거함으로써 작업자가 품질 관리 및 기타 고부가가치 작업에 집중할 수 있도록 하여 병입 라인 끝에 병목 현상을 최소화하고 원활한 작동을 보장합니다.

Cobots 육가공 생산성 향상

Cobots 육가공 생산성 향상

육가공에서 반복적인 무거운 리프팅은 cobot 자동화 덕분에 과거의 일입니다. 코봇은 팔레타이징 작업을 효율적으로 처리하여 작업자의 물리적 부담을 줄이고 생산성을 크게 높입니다. 코봇 (cobots) 이 무거운 리프팅을 처리하면 직원들은 더 중요한 작업에 집중할 수 있어 더 안전하고 간소화된 생산 프로세스로 이어질 수 있습니다.

설탕 생산을 위한 스마트 자동화

설탕 생산을 위한 스마트 자동화

설탕 생산은 품질 검사 및 시료 처리 프로세스를 간소화하기 위해 코봇 (cobots) 을 사용하여 스마트 자동화를 수용했습니다. 코봇은 사탕무 샘플 취급과 같은 반복적인 피크 앤 플레이스 작업을 관리하여 수작업의 필요성을 줄입니다. 이 자동화는 효율성을 향상시킬 뿐만 아니라 직원들이 전문가의 개입에 의존하지 않고도 프로세스를 조정할 수 있는 유연성을 제공합니다.

애플리케이션에 적합한 협업 로봇 선택

정밀 작업에서 긴 도달 거리 및 높은 페이로드 요구 사항에 이르기까지 자동화 요구 사항을 해결하기 위해 다양한 Universal Robots 모델을 사용할 수 있습니다.

왜 유니버설로봇 (Universal Robots) 인가?

시도하고, 테스트하고, 신뢰합니다.

시도하고, 테스트하고, 신뢰합니다.

유니버설 로봇 (Universal Robots) 은 모든 제조 산업에 100,000개 이상의 코봇 (cobots) 을 배치했습니다. Fortune 500대 대기업에서부터 현지 계약 기계 공장에 이르기까지 모든 규모의 회사는 6세대 코봇 (cobots) 을 활용하여 생산성과 품질을 높이고 제조 팀의 직무 만족도를 향상시키고 있습니다.

유연

유연

UR cobots 는 업계 최고의 사용 편의성, 직관적인 프로그래밍 및 OEM 및 개발자가 가치를 추가하고 특정 요구를 충족할 수 있는 강력한 백엔드로 유연성에 대한 요구를 정면으로 충족합니다. UR 코봇 기반 시스템은 일반적으로 년이 아닌 개월 단위로 측정되는 ROI를 생성합니다.

작업자 안전, 작업자 친화적

작업자 안전, 작업자 친화적

유니버설 로봇 (Universal Robots) 은 업계에서 가장 완벽한 안전 도구 및 기능 세트를 개발했습니다. 당사의 17가지 안전 프로토콜은 공장 또는 시설의 다양한 안전 요구 사항과 애플리케이션 위험 평가를 충족하도록 구성할 수 있으므로 제조 팀이 UR 코봇 (cobots) 과 함께 안전하게 작업할 수 있습니다.

식음료 eBook 받기

식음료 업계의 협업 로봇에 대해 자세히 알고 싶으신가요?