<link rel="stylesheet" href="app_assets/styles-R77XALWP.css"> Vai al contenuto principale

Elettronica e tecnologia

In questo settore in rapida evoluzione, l'agilità è la chiave della competitività. Che tu stia costruendo sottogruppi, caricando e scaricando attrezzature di prova o prodotti per il kitting e l'imballaggio, i robot collaborativi flessibili possono migliorare la produttività, la qualità e la coerenza.

Robot collaborativi in elettronica e tecnologia

Robot collaborativi in elettronica e tecnologia

Sicuri al fianco dei lavoratori (dopo una valutazione del rischio), i cobots possono gestire compiti precisi come l'inserimento, l'incollaggio, l'avvitamento o l'etichettatura con un'elevata ripetibilità. Automatizzando questi processi ripetitivi, puoi riassegnare lavoratori qualificati a compiti più preziosi. I robot collaborativi sono anche un modo ideale per distanziare i lavoratori sulle linee di produzione, riempiendo i processi a monte o a valle.

I bracci Cobot sono leggeri e facili da programmare, quindi possono essere facilmente spostati da una linea di produzione all'altra, o spostati dalla produzione al confezionamento o alla pallettizzazione, se necessario. Anche nella produzione di elettronica competitiva, i cobots possono ripagarsi da soli in meno di un anno.

Storie di successo

Automazione dei cobot nella produzione elettronica

Automazione dei cobot nella produzione elettronica

I cobot stanno trasformando l'industria manifatturiera dell'elettronica gestendo attività come avvitatura, assemblaggio e test. Questi robot flessibili aiutano i produttori come Siemens ad aumentare la produttività nella produzione di piccoli e medi volumi. Grazie alla programmazione intuitiva e alla pianificazione dei gemelli digitali, i cobots garantiscono un'integrazione fluida e prestazioni affidabili, consentendo lo sviluppo di applicazioni interne e riducendo la carenza di manodopera.

Soluzioni cobot per la produzione di componenti elettrici

Soluzioni cobot per la produzione di componenti elettrici

Nella produzione di componenti elettrici, i cobots svolgono un ruolo cruciale nell'automazione di attività ripetitive come l'assemblaggio, il collaudo, la manutenzione delle macchine e l'imballaggio. Aziende come Schneider Electric utilizzano cobots per gestire componenti di diverse dimensioni con precisione e flessibilità, migliorando l'ergonomia per gli operatori e riducendo significativamente i tempi del ciclo di produzione.

Aumentare l'efficienza nel packaging dei PCB

Aumentare l'efficienza nel packaging dei PCB

I cobot stanno rivoluzionando il packaging dei circuiti stampati (PCB) nel settore dell'elettronica e della tecnologia. Grazie alla capacità di gestire più pezzi contemporaneamente, i cobots consentono ad aziende come Melecs di aumentare la produttività del 25% mentre operano in sistemi a tre turni. Questi cobots automatizzano le attività ripetitive come il prelievo e il confezionamento, sollevando i dipendenti dal lavoro monotono e garantendo una produzione più rapida ed economica.

Migliorare la flessibilità nella produzione di interruttori magnetotermici

Migliorare la flessibilità nella produzione di interruttori magnetotermici

Nella produzione di interruttori modulari su guida DIN e altri interruttori automatici, i cobots automatizzano attività critiche come il controllo qualità e la movimentazione dei materiali. I cobot sono dotati di ventose che si adattano alle diverse dimensioni dei componenti, rendendoli una soluzione ideale per aziende come Schneider Electric, dove migliorano l'efficienza produttiva, riducono il lavoro manuale e offrono un ritorno sull'investimento in circa due anni.

Automatizzare la movimentazione dei materiali nella produzione elettronica

Automatizzare la movimentazione dei materiali nella produzione elettronica

Le attività di movimentazione dei materiali nella produzione elettronica, come le parti mobili tra le linee di produzione e le stazioni di confezionamento, vengono automatizzate con i cobots. Questi robot non solo riducono lo sforzo fisico dei lavoratori, ma ottimizzano anche l'intero processo di produzione. I cobot offrono flessibilità e precisione, rendendoli ideali per attività che richiedono una gestione attenta e azioni ripetitive.

Robot collaborativi per l'automazione elettronica e tecnologica

È disponibile una gamma di modelli Universal Robots per soddisfare le esigenze di automazione, dalle attività di precisione ai requisiti di portata lunga e carico utile elevato.

UR3e-540

UR3e-540

Carico utile di 3 kg con portata di 540 mm, alimentato da controller CB7.
Carico
3 kg
Sbraccio
540 mm
UR7e-920

UR7e-920

Carico utile di 7,5 kg, portata di 920 mm, alimentato da controller CB7
Carico
7,5 kg
Sbraccio
920 mm
UR12e-1300

UR12e-1300

Carico utile di 12,5 kg, portata di 1300 mm, alimentato da controller CB7
Carico
12,5 kg
Sbraccio
1300 mm

Perché Universal Robots?

Provato. Testato. Fidato.

Provato. Testato. Fidato.

Universal Robots ha implementato oltre 100.000 cobots in ogni industria manifatturiera. Aziende di tutte le dimensioni, dai giganti di Fortune 500 alle officine meccaniche a contratto locali, stanno sfruttando i nostri cobots di sesta generazione per aumentare la produttività e la qualità e migliorare la soddisfazione sul lavoro dei loro team di produzione.

Flessibile

Flessibile

I cobots UR soddisfano le esigenze di flessibilità a testa alta con facilità d'uso leader del settore, programmazione intuitiva e un potente back-end per OEM e sviluppatori per aggiungere valore e soddisfare esigenze specifiche. I sistemi basati su cobot UR generano un ROI che di solito viene misurato in mesi, non in anni.

Sicuro per i lavoratori, a misura di lavoratore

Sicuro per i lavoratori, a misura di lavoratore

Universal Robots ha sviluppato il set più completo di strumenti e funzioni di sicurezza del settore. I nostri protocolli di sicurezza possono essere configurati per soddisfare i vari requisiti di sicurezza del tuo impianto o delle tue strutture e la valutazione del rischio dell'applicazione, consentendo al tuo team di produzione di lavorare in sicurezza fianco a fianco con i cobots UR.

Ottieni il tuo e-book sull'elettronica e la tecnologia

Vuoi saperne di più sui robot collaborativi nel settore dell'elettronica e della tecnologia?