<link rel="stylesheet" href="styles-JUTMGXX3.css"> Vai al contenuto principale

I cobot UR per l'industria elettronica

I cobot Universal Robots trovano applicazione in molte attività produttive che caratterizzano l’industria elettronica in tutto il mondo, in decine di aziende e ambienti produttivi. Ogni implementazione fa storia a sè, per caratteristiche, ambiente produttivo, esigenze e sfide, ma i risultati complessivi sono evidenti in ogni ambito

I cobot UR a servizio dell'industria elettronica
I cobot UR a servizio dell'industria elettronica

I cobot Universal Robots trovano applicazione in molte attività produttive che caratterizzano l’industria elettronica in tutto il mondo, in decine di aziende e ambienti produttivi. Ogni implementazione fa storia a sè, per caratteristiche, ambiente produttivo, esigenze e sfide, ma i risultati complessivi sono evidenti in ogni ambito:

  • aumento della produttività
  • migliori risultati di qualità
  • riduzione dell'errore umano su attività ripetitive
  • migliori condizioni di lavoro per gli operatori.

Il post di questa settimana mostra come i cobot UR siano ormai una preziosa risorsa per i produttori di elettronica che devono affrontare momenti critici come picchi imprevisti della domanda, carenza di manodopera qualificata, lotti corti caratterizzati da mix elevato e basso volume di produzione e mancanza di spazio disponibile negli impianti di produzione.

KOYO Electronics

Quando KOYO ELECTRONICS INDUSTRIES ha registrato un aumento della domanda per i suoi pannelli a sfioramento per auto, il produttore ha risposto riallocando i lavoratori, dalle attività di ispezione, su altri task, chiamandoli ad affrontare i colli di bottiglia che inficiavano alcuni processi. È stata una decisione non senza conseguenze e che, alla fine, ha portato ad una carenza di manodopera qualificata sui processi di testing dei pannelli a sfioramento.

KOYO doveva implementare un'automazione in grado di gestire una diversificata gamma di forze adatte alle applicazioni di ispezione touchscreen. La robotica collaborativa UR può essere schierata in sicurezza accanto agli esseri umani (previa analisi del rischio) senza la necessità di installare recinzioni di sicurezza e conservando una forma compatta. Questo stile di configurazione, che ben descrive i cobot, rende superflue modifiche significative alle linee esistenti. L'azienda ha scelto un cobot UR3 di Universal Robots, il cobot che offre 3 kg di payload e 500 mm di sbraccio operativo, dotato di controllo forza/coppia integrato e 17 funzioni di sicurezza progettate per consentire una collaborazione uomo-robot sicura e un ingombro ridotto.

TBD

PRODUTTIVITÀ AUMENTATA DEL 31%

I risultati finali sono stati eccezionali: l'implementazione di UR3 ha aumentato la produttività di KOYO del 31%. Il numero di persone necessarie per gestire le attività di ispezione del pannello a sfioramento è stato dimezzato, da due a uno, consentendo ai lavoratori di concentrarsi su attività più ergonomiche e di valore più elevato, compresa la programmazione e la supervisione sul funzionamento del cobot. E il ROI è stato raggiunto in soli dodici mesi.

Quando l'UR3 tocca il pannello a sfioramento con uno stilo e non vengono rilevati errori, viene visualizzato un messaggio "OK" e la luce verde della torre di segnalazione si accende. Se viene rilevata un'anomalia, viene visualizzato un "NG" e viene attivata la torretta di segnalazione rossa insieme a un segnale acustico continuo. Di conseguenza, il responsabile viene immediatamente avvisato dell'anomalia e può rispondere.

Non solo la nostra azienda è stata in grado di migliorare la produttività assegnando risorse a un altro processo di produzione, ma l'esperienza derivante dall'implementazione di questo robot ha creato fiducia e grandi speranze per lo sviluppo futuro

SIG. KATSUHIKO NAKATANI, Vice Direttore Generale del Reparto Produzione KOYO ELECTRONICS INDUSTRIES CO., LTD.

Melecs EWS

Per tenere il passo con la massiccia crescita della domanda dei suoi prodotti, Melecs EWS ha cercato modi per automatizzare i processi di confezionamento nel fine linea per la sua produzione di piccoli circuiti stampati (PCB). L'imballaggio era un compito monotono che doveva essere completato entro un lasso di tempo di 5-6 secondi per modulo. Attratta dalla convenienza e dall'accessibilità dei cobot UR, Melecs ha implementato un cobot UR5 per automatizzare le attività di confezionamento.

TBD

DUE MILIONI DI COMPONENTI CONFEZIONATI SENZA ERRORI, RISPETTANDO TEMPI CICLO STRETTI

Il risultato finale? Melecs ha aumentato del 25% la produttività delle sue operazioni di confezionamento, eliminato i colli di bottiglia nella produzione e liberato i lavoratori da attività non ergonomiche e dispendiose in termini di tempo. Il cobot imballa circa due milioni di componenti all'anno senza errori, nonostante debba operare rispettando tempi di ciclo rigorosi.

Un lavoratore posiziona un gruppo di circuiti stampati nell'area di lavoro dell'UR5. Il cobot esegue quindi la scansione di tre schede utilizzando uno scanner laser. Il cobot, dotato di una tripla pinza, preleva le tre schede e quindi le posiziona tutte e tre contemporaneamente in un vassoio. Quando il vassoio è completamente carico, il cobot lo confeziona in una scatola utilizzando una pinza a vuoto. Quando la scatola è piena, il cobot chiude il coperchio.

Il robot funziona in modo assolutamente stabile durante il funzionamento su tre turni e presumiamo che si ripagherà entro 18 mesi. I cobot UR sono un'eccellente aggiunta alla nostra strategia di automazione e li includeremo sicuramente anche in progetti futuri

GEORG LOISEL, VP Production System, Melecs EWS

JVC Indonesia

Spinta dalla necessità di aumentare la produttività e ottenere una qualità di stampa costante pur mantenendo tempi di consegna impegnativi, JVC Electronics Indonesia (JEIN) ha deciso di automatizzare le lunghe attività di avvitatura manuale. Impressionata dalla versatilità della piattaforma cobot di UR, che può essere dotata di una varietà di end effector adatti a diversi compiti, l'azienda ha finito per implementare sette cobot UR3 sulle sue linee di produzione elettronica, su applicazioni che includono l'avvitatura, la saldatura e il pick and place.

TBD

Grazie all'adozione dei cobot, siamo stati in grado di migliorare l'efficienza produttiva e la nostra qualità di output è ora più stabile. Con il passaggio all'automazione, la nostra forza lavoro può essere ridistribuita in altri processi. Siamo stati in grado di ridurre i costi operativi di oltre 80.000 USD all'anno

AGUSTINO P. SIMANULLANG, Direttore generale, divisione di ingegneria presso JEIN

MAGGIORE SICUREZZA DEI LAVORATORI, RIDUZIONE DEI COSTI OPERATIVI

Il risultato finale? JEIN ha migliorato i suoi processi di produzione e migliorato la sicurezza dei lavoratori, riducendo al contempo i costi operativi annuali di oltre 80.000 USD.

JEIN utilizza i suoi cobot per gestire attività ripetitive e non ergonomiche, come separare pezzi tagliati di circuiti stampati e collegare display in vetro alle unità dell'autoradio. Ogni distribuzione consente ai lavoratori di concentrarsi su attività di valore superiore, migliorando contemporaneamente la coerenza e riducendo della metà il tempo per attività.

Vuoi saperne di più? Scarica il nostro eBook dedicato alle aziende dell'industria elettronica:

Avatar

Universal Robots

We believe that collaborative robotic technology can be used to benefit all aspects of task-based businesses – no matter what their size.

We believe that the latest collaborative robot technology should be available to all businesses. The nominal investment cost is quickly recovered as our robotic arms have an average payback period of just six months.