<link rel="stylesheet" href="styles-ENMP3CLZ.css"> Bỏ qua đến nội dung chính

COBOT 101: NHỮNG ĐIỀU BẠN CẦN BIẾT

Robot cộng tác, hay còn gọi là cobot, có khả năng biến đổi khả năng, năng suất và chi phí chung của doanh nghiệp. Giá cả phải chăng hơn, linh hoạt và nhỏ gọn hơn so với các robot công nghiệp truyền thống, thiết bị có thể thực hiện hầu hết các hoạt động, thậm chí từ những việc nhỏ nhất để tận dụng sức mạnh của tự động hóa và đưa năng suất và lợi nhuận lên một tầm cao mới. Sau đây là phần giới thiệu ngắn gọn về lịch sử của cobot và cách thiết bị này đã giúp cho các công ty trên toàn cầu đổi mới và chuyển đổi các công việc mang tính thủ công.

COBOT 101: NHỮNG ĐIỀU BẠN CẦN BIẾT
COBOT 101: NHỮNG ĐIỀU BẠN CẦN BIẾT

NHỮNG THÔNG TIN CHÍNH

  • Cobot là gì? Cobot hay còn gọi là robot cộng tác, là những cánh tay robot tự động có trọng lượng nhẹ có thể đảm nhận một loạt các nhiệm vụ sản xuất, lắp ráp và đóng gói.
  • Cobot có thể làm gì? Cobot có thể xử lý mọi thứ từ việc chọn thùng rác đến xếp dỡ hàng hóa, giám sát chất lượng đến việc hàn trên các vật liệu - và hơn thế nữa.
  • Các ứng dụng cobot phổ biến nhất là gì? Xử lý vật liệu, lắp ráp và 'chọn và đặt' chiếm 70% trong tổng số các ứng dụng mà cobot thực hiện. Tìm hiểu thêm về các ứng dụng cobot khác nhau tại đây.

Từ đầu những năm 1960, các robot đã giúp ích rất nhiều cho ngành công nghiệp năng lượng, nhưng các cobot là một sự đổi mới trong thời gian gần đây. Các robot công nghiệp đầu tiên được đưa vào sử dụng tại nhà máy General Motors New Jersey vào năm 1964. Trong hai thập kỷ tiếp theo, công nghệ này trở nên an toàn và thông minh hơn một cách nhanh chóng và đến những năm 1980, các cánh tay robot tốc độ cao và chính xác đã được sử dụng nhiều trên phạm vi các ngành công nghiệp toàn cầu.

Mãi cho đến năm 1996, ý tưởng về 'cobot' mới xuất hiện. Và sau đó mất đến 12 năm nữa cho đến khi một trong những cobot đầu tiên hoạt động, dòng sản phẩm UR5 từ Universal Robots đã cho thấy được tiềm năng của công nghệ này. Giờ đây, lĩnh vực phụ này đang trên đà mở rộng theo cấp số nhân, với doanh thu toàn cầu được tạo ra từ việc bán các cobot và được dự đoán sẽ đạt 5,6 tỷ đô la vào năm 2027.

What’s the difference between industrial robots and cobots?

Traditional robots are designed to take on tasks that are too dangerous, repetitive or inefficient for a person to complete. For example, they can handle large components in an automotive assembly plant that are too bulky or heavy for people to lift into place. Butwhat are cobots?

Cobots applications are incredibly varied. They can take some of the physical strain of repetitive or dangerous tasks and free their colleagues up for more thoughtful work. They’re lighter, meaning they cannot handle extremely heavy goods, but Universal Robots’ cobots still have capacity to handle weights of up to 16kg – more than some employees could safely manage, especially during repetitive lifting tasks.

The most obvious physical difference between the two is their floor space requirements, as traditional robots are significantly bulkier than cobot arms. Most robots must also be surrounded by some sort of safety barrier, which can make your plant or factory feel crowded. As cobots have built-in safety features, the vast majority are deemed safe enough by risk assessors to operate without barriers. You can find out more about cobot safety here.

When it comes to their capabilities, traditional robots tend to have a set purpose. It is possible to change their function, but not without the complexity and expense of enlisting an engineer (or having an in-house engineer on standby) to input new coding. While different components of cobots are suited to different groups of tasks, from picking to packing to palletizing, each machine is incredibly versatile. They can be reprogrammed by a member of your team – some end effectors even allow you to switch between tools multiple times per day.

COBOT 101: NHỮNG ĐIỀU BẠN CẦN BIẾT
COBOT 101: NHỮNG ĐIỀU BẠN CẦN BIẾT

Các ứng dụng phổ biến của cobot

Một trong những khía cạnh hấp dẫn nhất của các cobot là sự linh hoạt cùng khả năng thích ứng đơn giản, có thể giải quyết nhiều loại công việc. Ví dụ, bộ kẹp cobot là một trong những thiết bị đi kèm phổ biến nhất, vì có thể xử lý nhiều loại vật liệu khác nhau, từ các loại cực kỳ tinh vi cho đến cứng như thép. Có nhiều loại kẹp gắp khác nhau phục vụ cho một loạt các nhiệm vụ, từ tay gắp mềm cho các nhiệm vụ tinh vi đến các loại tay gắp từ tính và chân không cho các vật liệu nguy hiểm hoặc khó gắp hơn.

Còn rất nhiều ứng dụng khác ngoài những ví dụ nêu trên của robot cộng tác. Cobot có thể được sử dụng để cải thiện năng suất trên dây chuyền lắp ráp, loại bỏ các công việc như hàn nối, hàn và vặn các linh kiện với nhau ra khỏi danh sách công việc cần làm của công nhân. Các cobot cũng cực kỳ tiện dụng khi thực hiện công đoạn hoàn thiện sản phẩm, vì chúng có thể chà nhám và đánh bóng nhiều loại đồ vật, ngay cả khi chúng có hình dạng đặc biệt.

Cobot có thay thế con người không?

Một số người lo lắng rằng việc tự động hóa các quy trình trong việc kinh doanh sẽ làm mất đi các cơ hội việc làm. Trên thực tế, tự động hóa giúp thúc đẩy tiềm năng của người lao động. Một cuộc khảo sát với hơn 200 Giám đốc Tài chính bởi BDO cho thấy một phần năm tin rằng việc tự động hóa nhiều hơn sẽ thực sự tạo ra nhiều việc làm.

Những người lao động luôn sẵn sàng đón nhận hoặc tìm kiếm cơ hội để nâng cao kỹ năng của bản thân, từ đó tìm thấy những vai trò mới, nơi họ có thể giúp duy trì, lắp đặt và sử dụng các công cụ robot mới trong doanh nghiệp. Ngoài ra, bằng cách giải phóng người lao động khỏi nhiều công việc kém vệ sinh, buồn tẻ và nguy hiểm trong nhà máy, họ có thể tiếp cận các cơ hội thăng tiến nghề nghiệp tốt hơn trong các lĩnh vực như quản lý, kỹ thuật hoặc các nhiệm vụ lắp ráp lành nghề hơn.

Công nghệ người máy đang được sử dụng ngày càng rộng rãi trong hàng loạt các lĩnh vực để tự động hóa hoặc hỗ trợ vô số các nhiệm vụ khác nhau. 93% nhà sản xuất đưa ra các báo cáo cho thấy họ đã có thể tự động hóa một quy trình quan trọng trong một năm vừa qua. Việc làm này đã giải phóng thời gian tương đương với sáu tuần tính theo thời gian làm việc trung bình của một nhân viên. Nhiều công ty đang sử dụng các cobot để tận dụng những lợi ích này.

Tại sao các doanh nghiệp vừa và nhỏ nên sử dụng cobot?

Mặc dù việc tự động hóa có thể mang đến sự cải thiện đáng kể cho nhiều doanh nghiệp nhỏ, tuy nhiên có một số lý do có thể khiến các chủ doanh nghiệp vừa và nhỏ tạm hoãn việc đầu tư vào công nghệ như robot cộng tác. Các robot truyền thống được xem là cồng kềnh và mất nhiều thời gian để lắp đặt - những nhược điểm này thường bị áp đặt một cách sai lệch lên các cánh tay robot cộng tác. Trên thực tế, các cobot có thể được lắp đặt với ít thời gian ngừng hoạt động cho doanh nghiệp của bạn và được thiết kế để khi lắp đặt có thể tối ưu hóa diện tích sàn.

Một lý do khác tại sao cobot là tuyệt vời cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ là tính linh hoạt của thiết bị. Đối với các hoạt động nhỏ hơn, việc đầu tư vào một robot công nghiệp với khả năng hạn chế sẽ không đem lại được lợi ích đáng kể cho việc kinh doanh. Mặt khác, một cobot có thể được thiết lập lại để lấp đầy những vị trí còn trống trên dây chuyền sản xuất của bạn.

Các công ty nhỏ hơn khó có thể có được một nhóm quỹ đầu tư mà có thể dễ dàng khai thác, có nghĩa là rất khó để chứng thực cho các giao dịch mua không quan trọng. Tuy nhiên các cobot lại cực kỳ hiệu quả về mặt chi phí. Các cánh tay robot thông minh có thể giúp thu hồi vốn chỉ trong vài tháng, hầu hết mọi người sẽ thu lại số tiền vốn đã bỏ ra cho cobot trong vòng một năm. Và về lâu dài, các cobot có thể giảm đáng kể chi phí hoạt động và sẽ tiếp tục giúp tiết kiệm chi phí trong nhiều năm tới.

COBOT 101: NHỮNG ĐIỀU BẠN CẦN BIẾT
COBOT 101: NHỮNG ĐIỀU BẠN CẦN BIẾT

Nếu bạn đang tìm kiếm một cánh tay robot công nghiệp có thể hoạt động cùng với nhân viên của bạn như một đồng nghiệp robot của họ, thì sản phẩm cobot đến từ Universal Robots có thể là giải pháp lý tưởng cho doanh nghiệp của bạn. Hãy xem qua các video đào tạo về cách sử dụng của chúng tôi để học cách làm quen với các thiết bị cobot tại đây.