--

UR cobots產量增加25%

Tsung Shih Co. Ltd

簡而言之

Tsung Shih Co., Ltd.在其包裝和標籤印刷產品線中部署了兩個UR5協作機器人( cobots ) ,以執行拾取和放置任務。自從部署UR cobots以來,生產力提高了25 %。cobots能夠與現有的員工一起生產高品質的產品。cobots不需要指定區域,這可以為Tsung Shih工廠的其他用途騰出空間。此外, cobots可以靈活部署和直觀編程,減少在不同產品線中部署不同機械的需求和成本。UR cobots可以輕鬆地從執行一項生產任務轉換到另一項生產任務,使Tsung Shih能夠根據市場狀況的變化調整生產策略,並達到小批量大品種生產的目標,從而優化其競爭優勢。

業務轉型Tsung Shih Co.,

Ltd.成立於1987年,是一家高精度注塑模具製造商。憑藉其在塑膠製造方面的專業知識, Tsung Shih贏得了著名的斯堪的納維亞家具製造商的訂單,確保了他們在塑膠注塑業務中的領先地位。

由於全球化的結果,像Tsung Shih這樣的中小企業面臨了更多的競爭。為了應對這一挑戰, Tsung Shih決定從OEM (原始設備製造商)轉向ODM (原始設計製造商) ,以增加市場機會。就在那時, Tsung Shih發現他們的人力資源短缺。他們的高級員工的專業知識不足以應對新的挑戰,年輕一代中沒有多少人想要從事工廠工作。有限的人力和預算使Tsung Shih難以保持產品研發和設計的勢頭,並同時將足夠的工人投入生產線。

Tsung Shih曾經在實施cobots之前在其產品線中實施傳統工業機器人。雖然它們確實提高了生產力,但機器人在工廠中佔用了太多空間。此外,他們的工業機器人並不適合每個產品線。仍然需要體力勞動的產品線的生產力高度受操作者自身條件的影響,因此很難保持相同的生產力和良好的生產品質。

Tsung Shih

產業 Plastic and Polymers
國家 Asia
員工人數 50-100
所使用的協作機器人 UR5
影片— UR5 ,亞洲Tsung Shih

成功關鍵解析

為了應對這些挑戰, Tsung Shih決定使用靈活、輕巧、安全且易於部署的cobots來填補人力資源缺口並優化生產效率。此外, cobots可以執行平凡、重複甚至風險更高的任務,為操作人員創造更安全、更舒適的工作場所,並吸引更多年輕人加入公司。

Tsung Shih已經部署了兩個UR5 cobots ,在包裝和標籤印刷中進行拾取和放置。與工業機器人相比, cobots在工廠中佔用的資源更少,因為它們不需要指定的空間。在引入cobots後, Tsung Shih的生產力提高了25 % ,而20 %的人力資源已被釋放出來處理需要更專業技能的任務。

體積小巧、安全且易於編程

體積小巧、安全且易於編程

根據徹底的風險評估, Tsung Shih認為沒有必要在cobots周圍建造額外的安全圍欄。此外,由於UR cobots不佔用大空間,因此操作員可以在cobots周圍緊密進食。因此, Tsung Shih最大限度地利用了工廠的空間,並且不需要關閉工業機器人進行餵食。另一方面, UR cobots與需要複雜編程和配置的工業機器人不同,它有一個直觀的系統,可以快速設置。借助cobot教學吊墜上的3D圖形用戶界面,您可以在將cobot手臂放置在所需位置後,立即為cobot設置所需的動作和路徑。

適應業務需求

適應業務需求

協作機器人可以根據不同的製造需求處理不同的任務。例如, Tsung Shih的UR5 cobots之一需要處理兩個不同產品線的任務,因此必須快速過渡。事實上,從包裝產品線卸載cobot ,重新安裝到標籤印刷機,並開始運行,只需5到10分鐘。隨著市場需求不斷多元化,許多製造商可能很難及時滿足市場需求。Tsung Shih是利用UR cobots提高生產效率的一個很好的例子。在Tsung Shih向ODM過渡期間, UR cobots為新產品研發和設計釋放了工人和資源,加速了Tsung Shih建立自己品牌的目標。

不熟練且滿意的員工

不熟練且滿意的員工

當Tsung Shih首次實施cobots時,他們只需要一天的員工培訓即可向其產品線操作員介紹cobot操作知識。如今,操作員可以自己操作UR cobots ,處理暫時關閉cobots、微調以及將cobots轉移到不同的生產任務等任務。即使發生輕微故障,操作員也可以修復它,而無需等待經銷商或工程師來幫忙。通過這樣做, cobots可以更快地恢復運營,員工現在有了一套新的技能,使他們覺得自己對公司更有價值。

Cobots的靈活性為我們帶來了更友好的工作環境和更有效的資源部署。毫無疑問, UR是我們向ODM過渡的重要合作夥伴

JAY YANG, Director of Tsung Shih's He-Mei Factory
UR cobots的直觀系統設置可以在平板電腦上快速設置動作和路徑以及3D操作。此外,工廠工人現在可以自行修復輕微故障,而不必等待維修,從而損失生產力。進行徹底的風險評估後, Tsung Shih認為無需在cobots周圍建造額外的安全柵欄。通過這種方式,工人可以在cobots周圍緊密地進行餵食,而無需關閉它們。

已解決的自動化挑戰:

  • 傳統工業機器人體型太大
  • 產品線工人短缺以滿足生產需求
  • 人類員工未能保持相同的生產力

關鍵價值驅動因素:

  • 讓有限的工廠空間發揮最大作用
  • 提高人力資源配置的靈活性
  • 保持持續的生產力和良好的生產品質

協同機器人解決的任務:

  • 包裝和標籤印刷中的拾取和放置

聯絡我們

成千上萬的企業依賴協作機器人來...

  • 提高生產力
  • 適應不斷變化的產品需求
  • 改善員工福祉和留任率
  • 應對勞動力短缺