--

UR cobots幫助學生為未來的行業做好準備

SESI/SENAI

簡而言之

在巴西的米納斯吉拉斯州,正在進行一場革命,讓學生為工業4.0做好準備。SESI和SENAI是協助巴西產業提高競爭力,同時改善工人福祉的兩家教育機構,已將協作機器人整合到課程中。Universal Robots的選擇是由於其易用性、安全性以及與操作員並肩工作的能力,而沒有傳統的安全障礙。

SESI/SENAI

產業 Education
國家 Brazil
員工人數 1000+
所使用的協作機器人 UR3e
使用的元件 Co-Act EGH Gripper from Schunk - RobotGuidance Camera from Sensopart - Smart Process 4.0 from Exxer

我們與UR建立了非常緊密的合作夥伴關係,這為我們帶來了市場上最新的產品。SENAI和UR對社區和學校的學生有很多貢獻。如今,在4.0中心,近80%的機器人來自UR ,因此機器人易於操作。在今天的行業中,有許多這種類型的機器人,所以我們給它們帶來了行業中已經存在的東西,以便學生稍後可以學習和複製

Fábio Freitas, Technology Analyst, FIEMG - Federation of Industries of the State of Minas Gerais

業務轉型:

工業聯合會和SENAI確定了該行業在製造環境中進行數字化轉型(轉型重點是實現4.0技術)所面臨的困難。因此,為了協助成長和轉型,成立了4.0中心,這是整個巴西獨特的SENAI計劃。 2023年,在巴西各地的430多個SENAI地點完成了4.0中心的交付。4.0中心旨在為行業的最大挑戰做出貢獻,即使舊機器和設備與現代化和更新的設備相結合。

他們是如何做到的

易用性

易用性

UR cobots在介面編程和安全設置方面與傳統工業機器人不同,是SENAI 4.0實驗室的核心部分。它們為學生提供實用和身歷其境的體驗,使他們熟悉工業4.0概念,並為就業市場做好更充分的準備。

「由於機械和安全方面的原因,協作機器人不僅具有協作性。當我們觀察協作機器人和UR產品的世界時,特別是UR機器人不僅與傳統工業機器人有著建設性的差異;在易用性和界面編程方面,也有很大的差異, ”Exxer (拉丁美洲職業教育技術解決方案提供商)的首席技術官/教育與技術總監Domingos Adriano說。

涉及的技術:智能4.0

涉及的技術:智能4.0

專案整合商Exxer創建了SMART 4.0 Concept ,這是一個由站點組成的教育平臺,將工業硬件和軟件組件帶入教育環境,在多學科背景下協調所謂的工業4.0技術。

該平臺包括工業4.0的主要實現技術,如數字模擬、物聯網、協作機器人、系統集成、增強現實、大數據分析和雲計算。

每個工作站都配備了最新的傳感器技術、執行器、控制和監督,以實現工業自動化。此外,還有探索工業網路、機器人技術和網路安全等主題的資源。在軟體層面,有與自動化系統的整合,這是工業4.0的典型特徵,有開發軟體、監督、生產管理和雲端運算。該系統通過物聯網協議將傳感器和PLC與雲端物聯網平臺集成。如此一來,即可即時監控生產力和消費資訊。

該平臺還整合了數位雙胞胎解決方案,允許系統的模擬和虛擬調試。通過這種教育解決方案,教師有機會在實踐中全面地向學生教授工業4.0應用。

培訓學生在世界技能奧林匹克運動會中脫穎而出

培訓學生在世界技能奧林匹克運動會中脫穎而出

UR cobots是WorldSkills Olympics的基礎,讓學生能夠面對適用於工業環境的真正挑戰。

SENAI區域總監兼SESI米納斯吉拉斯州總監Cristiano Paulo de Mattos Leal表示:「世界技能奧林匹克運動會是世界領先的職業教育競賽,讓學生們在行業就業市場中面臨真正的挑戰。」「正因為如此,將機械手臂帶到工廠\ [4.0中心]是完全有意義的;我們為這一挑戰帶來了現實的情境,這確實增加了難度,但也展示了解決方案,以及機械手臂為生產過程帶來的好處。「

WorldSkills Minas Gerais團隊領袖João Victor Torati也強調了cobot對學生為奧運會做準備的重要性:

「在這個競爭激烈的環境中,由於培訓時間短,學生能夠使用行業中已經使用的最新技術是非常重要的。」

培養合格的勞動力

培養合格的勞動力

SESI/SENAI和Universal Robots之間的合作關係突顯了協作機器人在現代行業的重要性,特別是對於中小型製造商。隨著4.0中心的擴張, UR和SENAI在傳播先進技術和為未來的行業培養合格的勞動力方面處於領先地位。

UR在一些內部挑戰中發揮了作用,並與我們的技術支持一起工作,通過電話與我們聯繫,來到學校幫助整合。UR的介面很有趣;它告訴您必須按哪裡,例如,如果您未能保存要點,它會指出,下劃線,並以您可以儘快解決問題的方式使一切發生

Geraldo César, Robotics Professional, FIEMG - Federation of Industries of the State of Minas Gerais

已解決的自動化挑戰:

  • 合作機器人提升了學生的專業培訓水平,有助於使他們為就業市場的現實做好更充分的準備;
  • 易於使用的介面,非常具有互動性,也使編程更簡單、更快捷;
  • 在課堂上更安全,讓學生可以與機器人一起學習。

關鍵價值驅動因素:

  • 使用世界上發展最快的工業技術之一進行簡單快速的學習;
  • 提升學生在世界技能奧林匹克運動會上的表現。

協同機器人解決的任務:

  • 合作機器人用於教室中,以幫助學生進行專業培訓

聯絡我們

成千上萬的企業依賴協作機器人來...

  • 提高生產力
  • 適應不斷變化的產品需求
  • 改善員工福祉和留任率
  • 應對勞動力短缺
當地辦公室
  • 丹麥商泰瑞達優傲科技股份有限公司台灣分公司
  • 台元街 20號, 3樓
  • - 新竹縣竹北市
聯絡我們: +886 2 2659 9665