小公司大師使用UR5 cobots隨機拾取垃圾桶,並將產量提高11 % Jenny | Waltle生活並呼吸精益和Kaizen理念的理念,實現短交貨時間和高質量。憑藉其優化的製造業務,該供應商最近在最具挑戰性的自動化“垃圾收集”領域證明了自己的優勢。來自Universal Robots的兩個cobots從一個盒子中挑選隨機取向的零件,並送入CNC銑牀–提供更高的工藝可靠性和零故障生產。儘管普遍缺乏熟練的員工,但這一切都是實現的。
對於生產鋁、金屬和塑膠零件的奧地利公司來說,很難找到合格的勞動力。福拉爾貝格地區有充分的就業機會。為了繼續成長, Jenny | Waltle需要自動化。
該公司最初使用傳統工業機器人,很快意識到需要更靈活的解決方案。「一旦涉及小批量,簡單的操作才是最重要的。這是我們快速修改系統以管理新訂單的唯一方法。性能是第二位的。」Jenny | Waltle設計工程師Sebastian Schuler解釋道。
供應商的數控機牀園區可處理500至5000個單位的批次大小。「在2016年Automatica上,我們發現了Universal Robots。直觀的使用者指引和技術的巨大靈活性立即說服了我們。」Waltle回憶道。

與UR合作夥伴STB Steuerungstechnik Beck一起, Jenny | Waltle使用兩個UR5 cobots開發了一個垃圾桶拾取應用程序。「對我們來說,手動預先分類組件並不是一種選擇。沃爾特解釋了解決方案背後的決定。在兩班制作業中, cobots每天處理多達2,400個鋁製零件。為了實現這一目標, Jenny | Waltle整合了3D相機系統。外部相機最初會掃描鋁零件並生成3D數據集,即所謂的散點圖。這使第一個cobot能夠識別複雜的表面結構,以及物體的精確位置。

Cobot配備真空夾持器,然後在開箱後分開。工具法蘭上的額外軸線使cobot能夠執行無碰撞和精確的工件處理。為了確保抓取精度, cobot將零件對準臨時託盤。如果零件正確安裝, UR5會將其放入另一個託盤中。從那裡,第二個cobot選擇零件並精確地將其放置在CNC銑牀的液壓夾具中。處理後, cobot移除零件,第一個UR5最終將零件放入另一個盒子中。
DANIEL WALTLE, Managing Director工業4.0在每個人的嘴上。透過Universal Robots ,我們從這一勢頭中受益,並使我們的製造流程適應未來。

UR5 cobots可以在不到一小時的時間內改造成為CNC機器提供新零件。為此,公司對cobot同事的工作站進行了模組化設計。已安裝十二個不同元件的程式代碼,可立即在系統中呼叫。架子和夾緊裝置可輕鬆更換。

「得益於Universal Robots cobots ,我們實現了令人難以置信的品質提升。自從我們開始使用它們以來,我們沒有遇到過不好的部分。這使我們能夠保證客戶現在和未來都能提供高品質的產品。」Waltle表示。除了零故障生產外,供應商還能在12個月內將應用領域的產量提高11%。
成千上萬的企業依賴協作機器人來...