Izoelektro d.o.o.是一家來自斯洛維尼亞(歐盟)的快速成長製造商,提供電能系統維護、翻新和設置產品。該公司只有8名員工,正在尋找增加產量和提高質量保證的方法。結果很快就顯現出來,並計劃利用更多的Universal Robots實現業務多元化。
開發經理Tadej Kovač表示:「我們面臨的最大挑戰是以具成本效益的方式滿足客戶的需求。「世界各地的公司都在優化他們的生產流程,所以我們也開始考慮自動化。機器人是未來,特別是在我們每天面臨激烈競爭的電子零件製造中,因此我們開始尋找合適的機器人解決方案。「
由於規模小,該公司無法負擔傳統的工業自動化系統。協作機器人可以提供許多不同且更實惠的選項。Kovač補充說:「Universal Robots品牌享譽全球,它們以非常優惠的價格提供良好的品質,因此最終這並不是一個艱難的決定。」
該公司對機器人的安裝進行了風險評估,得出的結論是,由於機器人的協作性質和內置的安全功能,不需要安全籠。儘管之前沒有使用機器人的經驗,但第一個項目部署在cobot交付後不到兩週內就完成了。Universal Robots提供的技術支持有助於快速實施。
第一個項目包括兩項操作任務,作為應用機器人的低壓浪涌避雷器和中壓浪涌避雷器的產品例行測試過程。未來的應用將包括產品對拉伸複合絕緣體和後線複合絕緣體的拉伸負載的例行測試。該公司還在尋找機器人來組裝張力和後線複合絕緣體的核心。

UR5 cobot現在進行產品測試,這是公司願望清單中高度自動化的耗時流程。使用來自Robotiq的UR +啟用gribber ,機器人接管了最重複的工作,讓員工專注於更多增值任務。
「起初我們沒有任何經驗,但Universal Robots為我們提供的技術支援會議使一切變得更加容易。我們仍有許多功能可以使用更多機器人,我們將來一定會這樣做,」Kovač說。
TADEJ KOVAČ , Development manager, Izoelektro.在我們公司,我們都看到並感受到行業的變化,越來越注重自動化生產流程。雖然我們是一家小公司,但我們不想落後於這一趨勢,當我們遇到Universal Robots時,我們知道這是適合我們的解決方案。在輕鬆實施後,我們開始使用UR5機器人,並迅速取得成果:為員工提供更好的品質、更高的生產力和更好的工作環境。
該機器人在Izoelektro生產中產生了巨大影響。機器人可以在一個班次中連續工作8小時,效率穩定,這是任何人都無法實現的。每個產品的生產和測試時間更快,消除了人為錯誤,降低了整體生產成本。
UR有助於縮短生產時間和成本。其他重要的好處包括提高產品品質、提高生產力,以及改善員工的安全條件。最重要的是快速的ROI : Izoelektro估計還款時間將在18至24個月之間。
成千上萬的企業依賴協作機器人來...