--

合作機器人透過產品品質提升競爭優勢

Assa Abloy -羅馬尼亞

案例摘要

Assa Abloy 是開門解決方案的全球領導者,提供比市場上任何公司更廣泛的產品系列,這也意味著對於產品多樣性與配置有著極高要求,進而在這個缺工問題日益嚴重的地區,推升了對自動化的需求。ASSA ABLOY 羅馬尼亞分公司現已導入 4 台 UR3 與 6 台 UR5 協作型機器人,應用範圍涵蓋焊接、沖壓、鉚接、鎖螺絲、研磨及機台上下料。

ASSA ABLOY 位於布加勒斯特(Bucharest)的工廠,在失業率極低的羅馬尼亞首都,面臨了巨大的技術人才缺口。由於難以吸引新員工投入製造業,促使該公司尋求各種自動化解決方案,例如機器人、AGV 無人搬運車、料籃取料系統及分類設備。

ASSA ABLOY 羅馬尼亞分公司的自動化經理 Iustin Simion 表示:「在購買第一台機器人之前,我們有機會在自家工廠進行測試。選擇 Universal Robots 的主要原因,在於其運作具備良好的重複性。UR 協作型機器人最顯著的優勢在於其圖形化與腳本程式介面、重複精度、較短的交貨時間,以及種類廣泛的末端夾治具與週邊配件。」

Assa Abloy Romania

產業 金屬與機械加工
國家 Europe
員工人數 100-500
所使用的協作機器人 UR3 & UR5
影片— UR5和UR3機器人,紐西蘭Assa Abloy

解決方案

Assa Abloy Romania已在焊接、沖壓、鉚接、螺絲、研磨等各種應用中實現了UR機器人。

這些主要是機器護理任務,包括在執行這些過程的機器中裝載原始零件的UR機器人,無論是在線應用程式還是作為單獨的機器人細胞,處理過的零件都會被轉移到工廠不同部分的另一個工作站。

該公司目前運營四個UR3和六個UR5機器人,使用Robotiq雙指自適應機器人抓取UR +解決方案和定制的末端執行器。協作機器人的部署需要幾個星期的時間。Iustin Simion說:「根據複雜程度,我們可以在1-2個月內啟動並運行機器人,並再進行一次微調。」

解鎖品質和效率

解鎖品質和效率

通過實現機器人,亞薩合萊羅馬尼亞加強了對製造組件穩定質量的關注。保持競爭力是保持和降低製造成本的最大挑戰,同時保持產品質量。自動化是實現所需結果的主要方式之一– Universal Robots技術是其中的重要組成部分。生產中的UR機器人估計產生相當於10名人類工人,他們現在可以做更有價值的任務。

提升效率和協作能力

提升效率和協作能力

另一個重要的好處是UR機器人的靈活性和用戶友好性。ASSA ABLOY羅馬尼亞機械設計工程師Razvan Stoleru表示:「我已經與UR機器人合作一年多了,現在幾乎每天都在工作,我總是在學習新東西,但使用簡單的程序讓機器人移動需要一周的時間。」他並不是唯一一個熟悉機器人的人。現在,整個ASSA ABLOY團隊可以與機器人互動並解決小問題或錯誤。

由於目前的趨勢,如合格員工短缺、對一致品質和個性化產品的需求增加,我們看到了自動化生產流程的巨大機遇。UR協作機器人為我們提供了滿足客戶需求所需的靈活性–快速,品質一致,並以有效的價格提供所有服務。

Iustin simion, Automation manager, Assa Abloy Romania
UR3協作機器人,羅馬尼亞Assa Abloy UR3協作機器人,羅馬尼亞Assa Abloy

已解決的自動化挑戰:

  • 通過保持和降低製造成本來保持競爭力
  • 部署自動化技術以支援定義的自動化計劃
  • 將各種機器護理任務自動化
  • 需要標準和特定的末端執行器
  • 降低工廠中危險製造過程的潛在風
  • 險投資報酬率: 3年(就一般自動化計劃而言)
  • 使用的合作機器人: 4臺UR3和6臺UR5

關鍵價值驅動因素:

  • 良好的操作重復性
  • 維持高品質的製造零件
  • 快速部署正在運行的UR cobots
  • 出廠時無需安全防護
  • 協作機器人的用戶友好編程控制
  • 滿足所有客戶需求的彈性

協同機器人解決的任務:

  • 機器照顧
  • 焊接
  • 沖壓
  • 鉚接
  • 絲研磨

聯絡我們

成千上萬的企業依賴協作機器人來...

  • 提高生產力
  • 適應不斷變化的產品需求
  • 改善員工福祉和留任率
  • 應對勞動力短缺