電子零件自動化如何升級?企業必看 MiR 與 Universal Robots 機械手臂整合應用攻略

電子零件自動化

全球電子製造產業在近年持續地邁向智慧製造與數位轉型。隨著產品生命週期縮短、少量多樣成為常態,傳統大量生產模式已經越來越難因應市場節奏,加上電子零件種類越來越多,產線換線頻繁,若仍高度依賴人工搬運與操作,不僅效率受限,也容易造成品質不穩定與人力壓力。

因此,越來越多電子製造商開始將電子零件自動化視為核心競爭策略,這篇文章將帶你了解如何透過機器人、自動物流與系統整合,讓產線具備彈性、穩定與可持續擴充能力!

<延伸閱讀:2026 最新|機械手臂是什麼?5分鐘讓你對協作型機械手臂有完整認識>

電子零件自動化是什麼?為何電子製造一定要導入?

電子零件自動化指的是利用機械手臂、協作型機器手臂、感測器、控制系統與軟體平台等設備,自動完成電子零件的搬運、組裝、品質檢測與包裝流程,以及金屬外殼切割、包裝與棧板堆疊,到廠內零組件與成品的運輸作業,降低人工依賴,讓製程可整合系統化與執行數據化管理。

電子製造常見痛點包括產線切換頻繁、人力短缺、品質要求極高與產能波動大。若沒有自動化支撐,產線再先進也容易卡在交接與等待。自動化不只是「省人力」,而是同步提升:

  • 產線節拍穩定度
  • 產品良率一致性
  • 換線與擴充彈性
  • 整體物流效率
  • 利潤空間

電子製造常見自動化應用場景有哪些?

在電子零件產線中,自動化不只發生在組裝,而是貫穿整個工作流程。常見應用場景包含:

  • SMT 線邊補料與物料搬運
  • 模組組裝與插裝作業
  • 測試上下料
  • 點膠
  • 封裝
  • 焊接
  • 鎖附零件
  • 去除材料
  • 精加工
  • 包裝與堆棧
  • 品檢與量測
  • 護理設備

透過協作型機械手臂與自動物流系統,電子零件可在不同工站間自動流動,不再依賴人工推車或等待交接,讓整條產線形成連續運作狀態,而且現在也有越來越多自動化設備可以跟軟體、擴充元件整合使用(如:MiR GO、PolyScope、AI加速器等軟體),幫助解決更不同面向的需求。

<延伸閱讀:機械手臂可以做什麼?2026最新機械手臂應用實例完整解析>

為什麼電子零件產線容易卡在「物流與製程斷點」?

許多工廠雖然已經自動化機台,但物料仍靠人工搬運與等待交接,導致節拍被拖慢。在 SMT、模組組裝、測試與包裝之間,如果物流不順,即使單站速度再快,也無法提升整體產能。這就是常見的「機器很快,人卻卡住」問題。

真正的電子零件自動化,必須同時整合:

  • 製程自動化(機械手臂)
  • 物流自動化(AMR/AGV)
  • 系統整合(MES / WMS)

也就是讓物流與製程不再分離,而是形成一個可自動流動的生產節奏。

Mobile Industrial Robots 自主移動機器人(AMR) 是什麼?

MiR(Mobile Industrial Robots)是一種自主移動機器人(AMR),它不需鋪設磁條、軌道或 QR Code,即可透過 SLAM 定位技術、雷射雷達與多重感測器,自主判斷環境、即時避障並動態規劃最佳路徑。

MiR(AMR)具備以下特性:

  • 高自主導航能力,無需固定路徑即可運行
  • 即時避障與動態路徑調整,適合人機混流環境
  • 體積小、轉彎靈活,可通行狹窄走道與電梯
  • 支援重載搬運
  • IP52 防護設計,適用於較嚴苛的工廠環境
  • 可整合 MES、WMS、電梯與自動門系統
  • 具備高安全標準,取代堆高機降低風險

在電子零件產線中,MiR(AMR)常見應用包括:

  • SMT 補料自動配送
  • 工站之間電子零件搬運
  • 連結倉儲與生產線物流
  • 托盤與料架自動運輸
  • 半成品與包材回收
  • 產線末端物流整合

AMR智慧移動,重塑工廠物流效率>>MiR產品一覽

<延伸閱讀:AGV 與 AMR 差在哪?快速掌握電子製造自動化設備完整比較與選型>

Universal Robots 協作型機械手臂(cobot)是什麼?

協作型機械手臂是專為與人員協同作業而設計的自動化設備,由機械結構、控制系統與感測器組成,並透過預先設定的工作需求與程式指令,在平面或三維空間內運動。

UR 協作型機械手臂具備以下特性:

  • 高重複定位精度
  • 安全感測設計
  • 快速換線能力
  • 靈活部署,易於整合周邊設備
  • 直覺化編程
  • 可接手重複性工作,提升產能與品質
  • 適合少量多樣產線

在電子零件產線中,Universal Robots 機器手臂常見應用包括:

  • 上料與取放
  • 螺絲鎖附
  • 插裝與組裝
  • 點膠與封裝
  • 測試與品檢
  • 包裝與堆棧

推薦產品>>UR+生態系AI加速器PolyScope X

<延伸閱讀:2026 最新|AI 自動化是什麼?5 分鐘了解人工智慧如何與機械手臂整合及重塑

工廠自動化怎麼做?MiR 與 Universal Robots 機器手臂配置說明

單一設備自動化不足以提升整體效率,必須讓物流與製程同時自動化。最佳佈局方式是「MiR 負責物流,UR 機械手臂負責製程」。

實際運作流程為:

  1. MiR 將電子零件送至工站
  2. UR 協作型機器手臂進行組裝、點膠或檢測
  3. MiR 再將完成品送往下一站或倉儲

形成「自動送 → 自動做 → 自動回」的閉環流程。這樣產線可以不再因人工交接而中斷,電子零件自動化才真正發揮整體效益。

<延伸閱讀:2026最新|工廠自動化是什麼?企業必懂自動化優勢、應用、導入流程全公開!

Sensata Technologies 以 UR3e、UR7e 打造協作自動化產線
Sensata Technologies 以 UR3e、UR7e 打造協作自動化產線

MiR/Universal Robots 電子零件自動化導入實際案例

電子零件自動化應用實例一:Sensata Technologies 透過協作型機器手臂,穩定支援每年數百萬件高精密感測裝置量產需求

1.製造痛點:高精密產線難以兼顧效率與穩定性

Sensata Technologies 長期面臨高度仰賴人工作業的挑戰。許多工序需要頻繁進行零件拾取、定位、組裝與移載,作業內容不僅重複性高,還必須維持極小的誤差範圍,一旦操作人員因疲勞或節奏不一致,就容易造成品質波動,進而影響整體良率與交期。

2.導入方案:以 UR3e、UR7e 打造協作自動化產線

為突破傳統自動化的限制,Sensata Technologies 導入 Universal Robots 的協作型機器人,包括 UR3e 與 UR7e 機型,取代原本部分人工與大型工業機器人執行的製程。

UR3e 是 Universal Robots 系列中體積最小、機動性最高的協作型機器手臂,專為狹小空間與高精度組裝應用而設計,且能有效執行取料、定位、鎖付、裝配與放置等細緻工序,協助企業降低人工作業負擔,同時提升產線一致性與品質穩定度。

而 UR7e 是兼具負載能力與靈活度的自動化機械手臂,專為中型工件組裝與物料搬運需求打造。相較小型機種,UR7e 提供更高的承載力與更長的作業半徑,能穩定執行取放、定位、組裝、鎖付與機台上下料等任務。

超輕量精巧型協作型機械手臂>>UR3e

高延伸距離輕量型協作型機器手臂>>UR7e

3.導入成效:產能提升、人力釋放與品質穩定

透過 UR 協作型機器手臂的全面導入,Sensata Technologies 成功改善了產線節奏不穩與人力壓力的問題。機器人接手大量重複性工作後,原本需投入於搬運與上下料的人員,得以轉向更具價值的監控與製程優化任務,整體人力配置更加有效。

在生產表現上,各產線效率提升約 20%,日產量同步成長,同時在高精度組裝與檢測流程中維持穩定良率。更重要的是,Sensata 進一步培養內部自動化團隊,具備自行設計夾爪、移載系統與控制整合的能力,從單純設備使用者轉型為具備自主優化能力的智慧製造工廠。

<延伸閱讀:Sensata Technologies使用數十台協作型機器人助力,生產數百萬件精密感測裝置>

Bob's Red Mill 以 UR20 協作機器人建構智慧棧板系統
Bob's Red Mill 以 UR20 協作機器人建構智慧棧板系統

電子零件自動化應用實例二:Bob's Red Mill 導入機械手臂自動化,產能提升 2 倍同時突破負載量

1.製造痛點:人工作業難以支撐高節拍與彈性產線

Bob's Red Mill過去雖已評估導入自動化,但傳統工業機器人系統體積大、施工期長,較適合大型產線,對於空間有限、需要與人員近距離協作的小型或混線產線而言,反而缺乏彈性。此外,早期協作型機器人在速度、負載與觸及範圍上無法滿足實際棧板需求,使企業在自動化升級上長期卡關。

2.導入方案:以 UR20 協作機器人建構智慧棧板系統

Bob's Red Mill導入最新一代大型協作型機器人 UR20,並整合 Columbia/Okura 的 miniPAL+ 交鑰匙棧板系統,建立高效率自動堆疊作業。

UR20 具備延伸作業半徑與升級後最高 25 公斤有效載重,專為需要長距離作業與高載重能力的自動化場景而設計,即使在高速運轉與高舉升位置下,仍可保持平順且精準的動作控制,避免因震動或慣性影響加工品質。

高速重載型自動化機械手臂>>UR20

3.導入成效:釋放人力、穩定節拍並推動產線升級

透過 UR20 協作型機器人自動化棧板作業,Bob's Red Mill成功將原本高度仰賴人力的堆疊流程轉為穩定的自動運行模式。系統可支援每分鐘高達 14 箱的處理能力,不僅能因應現有產量,亦保留未來擴充空間。另外,企業每日可重新配置約四名操作人員,轉投入更具價值的製造與品質管理工作,減少人工作業帶來的疲勞風險與人力不穩定問題。

<延伸閱讀:Bob's Red Mill導入UR20,提供新的棧板機會>

Runner Group 以 MiR AMR 打造跨樓層智慧物流系統
Runner Group 以 MiR AMR 打造跨樓層智慧物流系統

電子零件自動化應用實例三:34 台 MiR 機器人上線,Runner 物流效率提升 20%

1.製造痛點:多樓層製造環境造成物流效率與人力成本雙重壓力

Runner Group 的生產基地橫跨多棟建築與多層樓結構,物料需頻繁在倉儲、產線與加工區之間移動。在高產能需求下,大量人工介入使人力成本持續攀升,同時也限制了生產排程的彈性。當訂單波動或產線調整時,物流無法即時配合,進而影響整體製造效率與企業推動智慧工廠的進程。

2.導入方案:以 MiR AMR 打造跨樓層智慧物流系統

Runner Group 導入 34 台 MiR 自主移動機器人(MiR250、MiR500、MiR600),並整合至自家 Runner Cloud 管理平台與智慧電梯系統,建立完整的自動化運輸架構。

MiR250 可依作業需求自動規劃路線,安全穿梭於人員與設備密集的環境中;MiR600 則是為托盤與重型物料搬運設計,配備托盤升降機,能自主完成整個廠區的托盤拾取、運輸與交付任務。MiR 讓 Runner 能依不同載重與場景需求配置合適機型,確保在效率、安全與穩定性之間取得最佳平衡。

小巧靈活型自動化設備>>MiR250

托盤搬運型自動化設備>>MiR600

3.導入成效:物流提速、人力釋放與營運彈性全面升級

導入 MiR 後,Runner Group 的整體物流效率提升約 20%。原本需仰賴三班制人員進行的搬運作業,成功由機器人接手,等同取代約 60 名人力 的重複性運輸工作,使現場人員能轉向製程管理、品質控管與產線優化等高價值任務。

在營運層面,物流節奏不僅更加穩定,跨樓層配送時間可預測性提高,有效支援產線快速切換與彈性排程。同時也降低人為操作風險,改善工作安全性與作業穩定度。整體專案在 2 年內即完成 ROI 回收,讓自動化投資不僅提升效率,也兼顧成本效益。

TTI Vietnam 以 MiR AMR 車隊打造電子零件自動化物流
TTI Vietnam 以 MiR AMR 車隊打造電子零件自動化物流

電子零件自動化應用實例四:MiR 助力 TTI 建構高效率智慧物流體系

1.製造痛點:人工物流成為電子零件產線的隱形瓶頸

隨著電子零件訂單量快速成長,TTI Vietnam 的廠區規模與產線節拍同步放大,但內部物流仍高度仰賴人工與堆高機搬運。大量零組件、半成品與成品需在倉儲、SMT 產線、組裝與包裝區之間頻繁移動,使人員長時間從事重複推送與載運工作。

在人工作業模式下,不僅物流節奏難以與自動化機台同步,還容易因等待、交接與路線擁擠而拖慢整體產能。此外,數千名員工與堆高機同時在狹窄走道中穿梭,也提高了碰撞與職安事故風險,成為智慧製造升級過程中的關鍵阻礙。

2.導入方案:以 MiR AMR 車隊打造電子零件自動化物流

為突破物流瓶頸,TTI Vietnam 大規模導入 MiR 自主移動機器人(AMR),包含 MiR250、MiR600 與 MiR1000 等不同載重機型,依據電子零件、模組與成品重量彈性配置。

MiR 機器人與廠內 WMS/MES 系統整合後,可自動完成原料補給、成品運輸與廢料回收流程,並在有人員與設備共存的環境中,自主判斷路線、避障與調整行走動線,無需鋪設磁軌或固定路線。

更多自動化推薦設備,打造高度整合的自動化作業系統>>MiR產品一覽

3.導入成效:物流效率、人力成本與職安全面優化

TTI Vietnam 成功將電子零件內部物流轉型為全天候自動化運作模式。整體物流效率提升約 15% 至 20%,物料能即時送達 SMT、組裝與包裝工站,避免機台因等待物料而停擺,而物料處理相關人力成本也降低約 30%。

企業該怎麼開始:電子零件自動化導入流程怎麼做?

企業該怎麼開始:電子零件自動化導入流程怎麼做?

企業在進行電子零件自動化前,需盤點產線節拍、物流動線、工站配置、系統整合、安全與未來擴充性。透過以下步驟逐步導入,可降低風險並確保電子零件自動化真正落地:

  1. 需求分析與痛點盤點:確認產線重複性高、效率低或誤差大的作業,明確自動化目標與產品需求。
  2. 場域評估與流程設計:勘查產線空間與動線,規劃機械手臂、輸送線與人機協作流程。
  3. PoC 測試驗證:小規模測試自動化可行性,驗證精度、速度、負載與系統整合。
  4. 系統與設備整合:選擇適合使用的協作型機械手臂...等自動化設備,整合輸送、檢測與控制系統,設定安全與操作介面。
  5. 正式上線與持續優化:分階段導入並監控產線表現,調整流程與參數,建立維護與擴充機制。

別再憑感覺導入自動化!點此立即預約 >> 專業產線檢查

<延伸閱讀:掌握機械手臂挑選6要素!選購最適合你的協作型機器人

FAQ:電子零件自動化常見問題

電子零件自動化常見問題一:電子零件自動化一定要同時用 MiR 與 UR 嗎?

答:不一定,可依產線需求分階段導入及整合,先物流或先製程自動化皆可。

<延伸閱讀:協作型機器人 v.s.工業機器人| 如何選擇對適合自己的自動化設備類型?>

電子零件自動化常見問題二:MiR 可以和現有產線整合嗎?

答:可以,MiR 可與 MES、WMS、Universal Robots等自動化設備彈性介接,不需大幅修改配置。

電子零件自動化常見問題三:導入電子零件自動化回本多久?

答:多數案例皆在平均1至2年內透過人力節省、效率提升與良率改善回收投資。

結論:用 MiR 與 Universal Robots 打造真正的電子零件自動化

在智慧製造趨勢下,電子零件自動化不只是設備升級,而是產線競爭力的核心。透過 MiR 建立彈性物流,搭配 Universal Robots 協作型機器人完成製程自動化,企業可以同時提升效率、穩定品質並強化產線彈性。MiR 與 UR 的整合,讓電子零件在產線中真正「自動流動」,不再受限於人工交接,為電子製造打造可長期擴充的智慧工廠基礎。

如果你還在找尋適合工作流程使用電子零件自動化設備,歡迎聯絡我們,或點選右下方聊天室視窗與銷售團隊聯繫,幫助整合最適合企業、產線的產品組合!

<延伸閱讀:工業 4.0 是什麼?智慧製造核心、影響面、技術應用、未來布局全方位解析!>

<延伸閱讀:2026 深入解析|半導體產業導入自動化的優勢、應用場景與設備選型指南

Universal Robots

Universal Robots

Universal Robots 是全球協作型機器人(cobots)的領導品牌,廣泛應用於各種產業。我們的使命簡單明確:為任何人、任何地方提供自動化。