協作型機器人101:您必須知道的3件事

協作型機器人(cobot)可幫助企業提升能力、產能並降低製造費用。相較於傳統工業型機器人,協作型機器人價格更加親民、功能豐富且體積輕巧。即使是小型生產任務也能藉助自動化的力量,讓生產能力與獲益更上一層樓。以下將介紹協作型機器人的發展歷程,以及它們如何實現世界各地的人力作業轉型。

協作型機器人101:您必須知道的3件事
協作型機器人101:您必須知道的3件事

主要重點

  • 何謂協作型機器人? 協作型機器人是一款輕型自動機械手臂,可執行各種製造、組裝與包裝作業。
  • 協作型機器人有何功能? 協作型機器人的功能五花八門,從隨機取料、堆棧貨物、品質檢測到焊接均可勝任。
  • 協作型機器人最常見的應用為何? 物料處理、組裝與取放約占協作型機器人應用70%。請點此深入了解不同的協作型解決方案。

協作型機器人(cobot)可幫助企業提升能力、產能並降低製造費用。相較於傳統工業型機器人,協作型機器人價格更加親民、功能豐富且體積輕巧。即使是小型生產任務也能藉助自動化的力量,讓生產能力與獲益更上一層樓。以下將介紹協作型機器人的發展歷程,以及它們如何實現世界各地的人力作業轉型。

自從1960年代以來,機器人是工業進步的一大助力,不過協作型機器人仍是相對近代的創新技術。1964年時,通用汽車(General Motors)紐澤西廠率先採用工業型機器人,自此之後的20年來,這項技術以穩定的步調發展得更加安全且智慧。到了1980年代,動作快速且準確的機械手臂已在全球工業領域獲得廣泛運用。

「協作型機器人」的概念一直到1996年才首次出現;過了12年後,第一台可實用的協作型機器人,也就是優傲科技UR5證明了這項技術的能耐。如今,該技術已經呈現急速成長,協作型機器人在全球的銷售額預計2027年可達56億美元

工業型機器人與協作型機器人有何差異?

傳統機器人的設計旨在於執行過於危險、重複或效率低落的工作。舉例而言,在汽車組裝工廠中對工人來說太過大型或笨重的零件,可改由機器人搬運至正確位置。 那麼,協作型機器人又有什麼不同呢?

協作型機器人的應用極為廣泛。它們能承擔部分因高重複性或危險性而造成的身體壓力,讓一般員工改從事需要更多思考能力的工作。它們的設計較輕巧,因此無法搬運非常重的貨品,但是UR機器人最大負載仍有16公斤的亮眼表現。這個重量已經高於部分員工能安全搬運的重量,尤其是在重複搬運的情況下。

從實體角度來看,兩者最大的差別在於占地面積。比起協作型機械手臂,傳統機器人要來得笨重許多。此外,多數的機器人周圍需加裝安全圍籬,這會造成工廠更加擁擠。協作型機器人則內建安全功能,經專業人員的進行風險評估後,多數的應用都被認定安全無虞,不需要安裝圍籬即可作業。請點此深入了解關於協作型機器人的安全性。

而談到兩者的功能性,傳統機器人多半具有固定的用途。雖然能夠變更其功能,不過複雜度較高,而且需要斥資聘用專業人士(或是本身需有工程團隊)重新編程。然而,協作型機器人搭配不同的組件後,可用於不同類型的任務上,從物料取放到堆棧作業,無所不包。它們能由現有團隊人員直接重新編程,某些末端夾治具甚至可一天交替使用數次。

協作型機器人101:您必須知道的3件事
協作型機器人101:您必須知道的3件事

常見的協作型機器人應用

協作型機器人最吸引人的面向之一,就是用途極為廣泛,透過簡單的調整,就能處理各種不同的任務。例如,協作型機器人夾爪是最常見的配件,從極為脆弱到堅硬如鋼的零件都能處理。而不同類型的任務有相對應的夾爪類型,像是軟夾可以處理精密的任務,而磁吸與真空夾爪則能夠處理危險或不好抓取的物品。

協作型機器人的用途也相當多元。它們可以用於提高產線的生產力,為您的員工分擔像是軟焊、焊接以及鎖附螺絲等作業。而在產品的後期加工階段上,協作型機器人也是非常好用,它們可以打磨、拋光各式物品,甚至非標準形狀的物品都能處理。

協作型機器人會否取代人類? 

有人擔心製程自動化會導致職缺減少。不過實際上,自動化反而能提升勞工潛能。BDO 對200位CFO以及財務總監進行調查後發現,五分之一的人認為自動化程度越高,反而能夠增加工作機會。

這些願意接受或尋找新機會,以增強自身職能的勞工能在其中找到新的角色,負責維護、安裝以及使用新的機器人工具。此外,將勞工從骯髒、乏味且危險的工作中解放,也許能在管理、工程或更加技術密集的組裝工作等領域中,獲得更好的職涯發展機會。

採用機器人技術的領域愈來愈廣泛,藉此自動化或支援各式各樣的任務。93% 的製造商都表示在過去一年內,至少有一道關鍵製程獲得自動化,這讓員工平均一年能省下6週的時間。許多公司也正在利用協作型機器人來實現這項優勢。

中小企業為何應該採用協作型機器人?

即使自動化能大幅改善許多小型企業營運,仍然有許多原因導致中小企業主對於投資協作型機器人感到遲疑。傳統機器人經常被認為相當笨重且安裝時間長 ,這些負面的特質可能也會投射在協作型機器人上。然而事實上,協作型機器人安裝所造成的停機時間非常短,且占地面積很小。

協作型機器人非常適合中小企業的另一個原因在於靈活度。對於小型生產任務而言,投資功能有限的工業型機器人顯然毫無商業價值。然而另一方面,協作型機器人可被用來填補產線上的空缺。

規模較小的公司不太可能擁有一筆隨時可運用的投資資金,因此非必要的大型採購很難證明其合理性。然而,協作型機器人價格相當實惠。智慧型機械手臂投資回收期僅需數月,而且多數協作型機器人的投資在一年內即可回本。長期而言,協作型機器人能大幅減少營運成本,並且在未來幾年持續節省支出。

協作型機器人101:您必須知道的3件事
協作型機器人101:您必須知道的3件事

若您正在尋找能夠實現人機協作的協作型機器人夥伴,優傲科技的協作型機器人將理想解決方案。歡迎聯繫優傲協作型機器人專家,馬上了解我們如何能滿足您的需求。

Universal Robots

Universal Robots

Universal Robots 是全球協作型機器人(cobots)的領導品牌,廣泛應用於各種產業。我們的使命簡單明確:為任何人、任何地方提供自動化。

當地辦公室
  • 丹麥商泰瑞達優傲科技股份有限公司台灣分公司
  • 台元街 20號, 3樓
  • - 竹北市
聯絡我們: +886 2 2659 9665