Universal Robots+生態系是一個獨一無二的線上平台,不但讓 UR機器人更易於部署,且帶給開發者更多令人興奮的可能,也讓終端使用者及經銷商體驗更多的強大功能。UR+由兩大重要元素所構成:
Universal Robots+生態系是一個獨一無二的線上平台,不但讓 UR機器人更易於部署,且帶給開發者更多令人興奮的可能,也讓終端使用者及經銷商體驗更多的強大功能。UR+由兩大重要元素所構成:

Universal Robots+生態系 是一個獨一無二的線上平台,不但讓 UR機器人更易於部署,且帶給開發者更多令人興奮的可能,也讓終端使用者及經銷商體驗更多的強大功能。UR+由兩大重要元素所構成:
UR+的大幅成長正代表著對此一概念的認同及需求。在 2016 年底,UR+展示空間呈現了 22 個產品,預估在2017 年底,將會成長到100個。同時,UR+ 開發者計畫的開發者註冊人數目前也達到了260 人,預估在年底前,這個數字將持續成長到400 人。自2016 年六月創始以來,Universal Robots+ 生態系已突破了業界的既有規則。但是,自吹自擂沒甚麼了不起,不如看看 UR+ 開發者、終端使用者及整個業界是怎麼描述他們所獲得的益處:
該計畫亦持續獲得業界獎項的肯定,包括 INDUSTRIEPREIS 2017 專家評審團所頒的卓越獎,將 UR+ 生態系評為服務類別的 2017 年最佳。由業界專家、教授及經濟記者所組成的獨立評審團以此殊榮表揚此一突破性的業界解決方案,整合了經濟上與技術上的運用,達到極高的社會或環境效益。
UR 教導盒原來就已經讓機器人程式編寫對整合者及終端使用者而言變得更簡單且更直覺,但 UR+ 開發者可新增更多功能,並直接與機器人的軟體整合,經由相同的教導盒加以使用,讓配件及末端夾治具的程式編寫更加簡化。「在整個 UR+ 計畫開始以前,終端使用者必須要學如何編寫代碼,並產出基本的子程式,這還是有一點複雜。」Robotiq 的整合顧問 Tyler Berryman 這麼說。Robotiq 的夾爪、力/力矩感應器及手腕攝影機已在 UR+ 平台上展示。他又說,「現在有了 UR+ 計畫,我們可以在教導盒上使用我們自己的介面,這樣我們可以全都透過相當易懂的圖示,調整夾爪的速度、力道及位置。這讓終端使用者工作中所需的程式編寫部分都變得非常易懂。」
UR+ 產品的介面可直接透過機器人教導盒進行存取
編寫程式上的簡化,不只是在個別實作方面而已。UR+ 同時可確保軟體能在全產品線上輕鬆推動。不論使用的是 UR3、UR5 或 UR10,還是其他經認證的開發者產品,其軟體與使用者介面都是一致的。自動化專家 Zimmer Group 的區域業務經理 Costas Charalambous 解釋說,「我們已經做好了軟體,就不需要重複做相同的事,為我們任何其他電氣產品再一次開發軟體。他們可隨插即用到你的介面上,不須變更任何軟體,我們可推送的任何更新,也只要透過機器人教導盒上的 USB 界面就可輕鬆加以安裝。
Zimmer Group 的區域業務經理 Costas Charalambous 說明相同的 UR+ 軟體可如何運用在 Zimmer 的整個夾爪產品線
對終端使用者而言的另一個好處,就是結合多個 UR+ 產品的功能,打造一個完全整合且驗證可用的自動化解決方案。機器人軟體公司 Artiminds 的執行長 Sven Schmidt-Rohr 說,「終端使用者可看到 UR+ 生態系中的那些產品組合可以加以結合、以何種方式結合,並可用於何種應用情境。」「由於通過了認證,他們可看到這樣的配置是確實已應用過的,且整合良好。我認為這就是信任,同時也因為見證了一切組合運作無誤。」
ATI 的力/力矩感應器專家 Kristine Castle 也同意這個說法。ATI 生產一系列機器人治具及末端夾治具。她又補充說,「我們自豪於我們的解決方案盡可能完整,且優傲科技讓我們加入他們的開發方案,更讓我們將非常完整而好用的套件帶給顧客,而且對顧客而言還是隨插即用的,使整合過程順利很多。」

Artiminds 的執行長 Sven Schmidt-Rohr 及 UR3 機器人,機器人配備了 OnRobot 夾爪、Optoforce 力矩/感應器及 Artiminds 軟體 - 全都是認證過的 UR+ 產品
到最後,對終端使用者來說,特別是初次嘗試自動化的使用者,信心保證是一個相當大的優點。力/力矩感應器製造商 Optoforce 的執行長 Akos Domotor 說,「我覺得,有一個地方能讓人們來瀏覽經 UR 認證的零件,或看到配件的實際軟體支援,是很棒的一件事。這也讓人們有信賴感,讓人們覺得,要是買了這個,就一定可以用在我的 UR 機器人上。」
夾爪製造商 SoftRobotics 的執行長 Carl Vause 也同意這樣的說法。「(使用者們) 想知道這是有背書,有認證的產品,是可以直接購買的,而且有優傲科技作為後援,能夠作為 UR3、UR5 及 UR10的隨插即用解決方案。」

SoftRobotics 的執行長 Carl Vause 將其公司的夾爪整合在 UR+ 平台上。「我們要讓終端使用者直接開箱,盡快馬上開始測試或執行實際應用。要讓客戶感到滿意,這就是最好的方法。」
除了對終端使用者的諸多優點外,開發者也可藉由優傲科技的行銷支援及商機發掘,獲得許多好處。OnRobot 的執行長 Torben Ekevall 解釋說:「對我們來說的一大優點在於,我們可出現在優傲科技的網頁上進行推廣。商機會回流到我們身上,因為使用者可以點選進入,讓我們得以繼續跟進。」Robotiq 的 Berryman 也說,「這樣我們可以跟 UR 同台曝光,UR 是最知名的協作型機器人廠商之一,因此,顯而易見地,能跟 UR 合作並展示我們的產品是很有幫助的。」
Zimmer Group 的 Charalambous 說,這些行銷上的好處對經銷商而言亦然。「能夠成為 UR+ 計畫的一部分,不只對我們有好處,對我們身兼優傲科技經銷商及整合商的經銷商也是,更可讓我們提高在不同終端使用者族群裡的能見度。」
標題:產品開發者可免費在 UR+ 線上展示空間裡呈現其 UR+ 產品。
生態系連結你我,互利共生
對開發者、終端使用者、經銷商及整合商而言,UR+ 不只是個展示空間。Artiminds 的 Schmidt-Rohr 說,「作為一個 UR+ 合作夥伴,我們非常開心,因為我們有更好的方法可以開發我們的資源。我們可以接觸 UR 生態系、其他 UR+ 合作夥伴、UR 客戶以及經銷商的層級,因此,我們可以連結彼此並共享資訊,一同推出完整的解決方案—軟體、週邊設備及 UR 機器人。」
若要瞭解如何參與 UR+ 生態系 -> 成為 Universal Robots + 合作夥伴