Visual Inspection: Robot arm

使用压缩空气清洁机械臂可能会损坏机械臂组件。

  • 切勿使用压缩空气清洁机械臂。

You can see the torque values and other technical data used to adjust the robot after the visual inspections here: Connection Torque Values

  1. 如果可以,将机器手臂移动到零位。
  2. 关闭并从控制箱上拔下电源线。
  3. 检查控制箱和机械臂之间的线缆是否有任何损坏。
  4. 检查基座安装螺栓是否拧紧。
  5. 检查工具法兰螺栓是否拧紧。
  6. 检查平环是否存在磨损和损坏。
    • 如果平环存在磨损或损坏,请予以更换。
如果在保修期内发现机器人有任何损坏,请联系销售机器人的分销商。