密码 - 管理员

描述

“安全性”下的所有选项均受管理员密码保护。 受管理员密码保护的屏幕会添加一个透明叠加,无法对设置进行更改。 通过访问“安全性”,您可以在以下位置配置设置:

  • 安全 Shell

  • 权限

  • 服务

只有指定的管理员才能修改设置。

解锁“安全性”下的任何一个选项,也会解锁其他选项,直到您退出“设置”菜单。

 

默认密码

默认的管理员密码为:easybot

如果您忘记管理员密码,则无法替换或恢复。

您必须重新安装该软件。

设置管理员密码

在使用管理员密码解锁受保护的屏幕之前,必须更改默认密码。

  1. 访问汉堡菜单,然后选择设置。

  2. 在“密码”下,点按管理员。

  3. 将当前管理员密码更改为新密码。

    • 如果这是您首次使用,请将默认管理员密码从“easybot”更改为新密码。 新密码必须至少为 8 个字符。

  4. 使用新密码解锁“设置”菜单并访问“安全性”下的选项。

 

退出“设置”菜单

解锁一个安全性选项后,“设置”菜单右下角的“关闭”按钮会发生变化。 “关闭”按钮被替换为“锁定并关闭”按钮,表示安全性已解锁。

  1. 在“设置”菜单上,找到并点按锁定并关闭按钮。