Podatki o sistemu

Opis

Na zaslonu »Podatki o sistemu« so navedena vsa dnevniška sporočila sistema, omogoča izvoz podpornih datotek ter preverja, ali temperatura in tok robota dosežeta nepričakovano raven.

 

Uporaba funkcije »Podatki o sistemu«

  1. Pojdite na zaslon menija Aplikacije. Glejte zavihek Aplikacija Zavihek Uporaba

  2. Tapnite ikono »Podatki o sistemu «.

 

Sporočila dnevnika

Na strani »Sporočila dnevnika « so navedena vsa sporočila dnevnika iz sistema. Na vrhu seznama sporočil so štirje gumbi. Z dvema rdečima gumboma lahko neodvisno filtrirate sporočila o napakah in kršitvah. Gumb za filtriranje skrajno desno prikaže/skrije kršitve, medtem ko gumb za filtriranje zraven njega prikaže/skrije napake.

 

 

Pri nekaterih sporočilih v dnevniku si lahko ogledate dodatne informacije s klikom na gumb »Več podrobnosti«, ki se prikaže, ko izberete sporočilo na seznamu.

 

 

Prikaže se pogovorno okno z več podrobnostmi.

 

 

Sistem

Na strani »Sistem« lahko vstavite zunanji pomnilnik in izvozite podporne datoteke.

 

 

Robot

Robot Temperatura sklepa preveri , ali temperatura sklepa robota in tok dosežeta nepričakovano raven.