Globalne spremenljivke

Opis

Globalne spremenljivke vsebujejo seznam vseh spremenljivk v programu robota z globalnim obsegom. To vključuje tiste, ki so bili ustvarjeni in se nahajajo v:

  • Vozlišča nalog

  • Konfiguracija zaslona operaterja

  • Stanje

  • Okvirji

  • Smerne točke

Če se vrednosti teh spremenljivk med izvajanjem programa spremenijo, se prikažejo njihove trenutne vrednosti.

 

Dostop do globalnih spremenljivk
  1. Glavni zaslon lahko prikažete v 3D pogledu ali v operaterjevem pogledu.

  2. V stranskem meniju izberite »Globalne spremenljivke «.

    Vidite, da sta stolpca »Ime« in »Vrednost« prazna.

 
  1. Tapnite gumb »Predvajaj« v spodnjem delu strani in si oglejte imena in vrednosti spremenljivk.

    Število imen in vrednosti je odvisno od programa, ki ste ga ustvarili, in od tega, koliko ukazov ste uporabili.