Precauções gerais de segurança
Ler as precauções gerais de segurança antes de instalar o 3PE TP.
Para mais informações sobre segurança, consulte o capítulo Segurança no Manual do Utilizador do robô.
A instalação ou manutenção de equipamentos ligados a uma fonte de alimentação pode provocar choque elétrico.
- Desligue o equipamento da fonte de alimentação antes da instalação ou manutenção.
A ligação incorreta da fonte de alimentação ou dos fios de terra podem resultar em danos no equipamento ou em lesões.
Os danos causados por uma ligação incorreta da fonte de alimentação não estão cobertos pela garantia. Antes de iniciar a utilização:
- Verifique se a cablagem da fonte de alimentação está correta.
- Verifique se a ligação à terra está correta.
A não verificação e validação da proteção e da funcionalidade pode resultar em morte ou lesões graves.
-
Garanta que toda a redução de risco funciona como pretendido e garante a redução de risco necessária.
A não realização de uma avaliação de riscos antes da instalação e operação pode resultar em lesões no pessoal ou danos no equipamento.
-
Faça uma avaliação dos riscos antes da instalação e do funcionamento.
-
Leia o Manual do utilizador UR e o Manual de assistência UR.
Este produto foi concebido para ser utilizado como parte do robot Universal Robots e-Series. As considerações gerais de segurança que são válidas para o robô Universal Robots e-Series também são válidas para este produto.
- Para mais informações sobre segurança, consulte a secção Segurança no Manual do Utilizador do robô Universal Robots e-Series .