Limpeza do robô
Limpeza diária
Pode limpar qualquer poeira/sujidade/óleo observada no braço do robô e/ou no Teach Pendant utilizando um pano e um dos seguintes agentes de limpeza: Água, álcool isopropílico a 70%, álcool etílico a 10% ou nafta a 10%. In rare cases, very small amounts of grease can be visible from the joint. Isso não afeta a funcionalidade, utilização, ou vida útil da articulação.
Limpeza adicional
Devido ao foco adicional na limpeza do seu robô, a Universal Robots recomenda a limpeza com álcool isopropílico 70% (álcool de friccionar).
- Limpe o robô com um tecido de micro fibra torcido e 70% de álcool isopropílico.
- Deixe o álcool isopropílico de 70% permanecer no robô por 5 minutos, e depois limper o robô utilizando o procedimento de limpeza normal.
NÃO UTILIZE LIXÍVIA. Não utilize lixívia em qualquer solução de limpeza diluída.