Integração e responsabilidade

Descrição

As informações contidas neste manual não abrangem a conceção, instalação, integração e funcionamento de uma aplicação do robô, nem abrangem todos os equipamentos periféricos que possam influenciar a segurança da aplicação do robô. A aplicação do robô deve ser concebida e instalada segundo os requisitos de segurança estabelecidos nas normas e regulamentos relevantes do país onde o robô está instalado.

 

A(s) pessoa(s) que integra(m) o robô UR é(são) responsável(eis) por garantir que os regulamentos aplicáveis no país em causa são respeitados, e que quaisquer riscos na aplicação do robô são adequadamente reduzidos. De forma não exaustiva, estes seriam:

  • Garantir a conformidade com a EMC

  • Realização de uma avaliação dos risco para o sistema de robôs completo

  • Interligação com outras máquinas e proteção adicional, se exigido pela avaliação de riscos

  • Definir as definições de segurança corretas no software

  • Garantir que as medidas de segurança não são modificadas

  • Validação da conceção, instalação e integração da aplicação do robô

  • Especificar instruções de uso

  • Marcar a instalação robô com sinais pertinentes e informação de contato do integrador

  • Conservar toda a documentação, incluindo a avaliação dos riscos da aplicação, o presente manual e a documentação adicional relevante