Montagem
| Descrição |
Consulte o seguinte para montar o extensor de alcance montado na base (40 m), a caixa de controlo OEM e o braço do robô. NÃO utilize o cabo de 40 metros com controladores UR padrão, dado que a utilização anula as certificações. Não prolongar o cabo de 40 metros com outras opções de cabo. Desenrolar o cabo antes de o montar. Há uma etiqueta numa extremidade do cabo. Esta extremidade vai para a caixa do extensor de alcance, do lado da Caixa de controlo. Se estiver a criar uma solução de soldagem, a parte inferior da base do robô do extensor de alcance deve ser isolada das correntes de soldagem. |
| Fixação do braço |
Consulte o robô específico Manual do utilizador para obter os valores de binário corretos para fixar o braço do robô à base do robô do extensor de alcance. Use os parafusos disponíveis para montar o robô:
|
| Acoplamento do cabo de 40 m cabo com caixa de controlo OEM |
|
| Acoplamento do cabo de 40 m cabo com braço de robô |
|
| Ações após a montagem |
Depois de concluída a montagem, há algumas ações adicionais a realizar antes de poder operar o conjunto do robô.
Consulte as seguintes secções do Manual do Utilizador do Robô:
|