Resolução de problemas

Descrição

Existem várias possibilidades de resolução de problemas quando se adiciona o cabo de 40 m à instalação do robô.

 

Consulte o robô Manual do utilizador para obter mais informações sobre a solução de problemas.

 

C347A5

Sem extensor de extremidade distante

Se encontrar este erro, o robô não consegue detetar todas as partes instaladas através do cabo ou das caixas extensoras.

Este erro é provavelmente provocado por um erro no cabo de alimentação ou de comunicação entre as duas caixas extensoras.

Verificar o cabo quanto a danos ou conectores soltos.

 

C262A17

Falha na comunicação da articulação

O erro é acionado quando não há comunicação com os nós no braço.

O erro é ativado se o cabo do robô não estiver ligado.

Verificar os diferentes locais onde existe uma ligação de cabo. Verificar se todos os conectores estão corretamente fixados e bloqueados.

Faça uma sequência completa de reinicialização.

Se a reinicialização não tiver resolvido o problema, contacte o fornecedor local de serviços da Universal Robots para obter assistência.

 

C746A0 -> C746A3

Monitorização de Temperatura

Existem quatro erros diferentes relacionados com o controlo da temperatura.

Verifique se as caixas do extensor de alcance não estão demasiado frias ou demasiado quentes.

Deslocar as caixas extensoras, para que fiquem nos limites da temperatura ambiente.

 

C746A7

Cabo não reconhecido

O cabo não é reconhecido.

Verifique as suas ligações entre as caixas de extensão.

Se o erro persistir, contacte o fornecedor de serviços local da Universal Robots para obter assistência.