Responsabilidade e utilização prevista
Limitação de Responsabilidade
| Descrição |
Qualquer informação fornecida neste manual não deve ser interpretada como uma garantia, pela UR, de que o robô industrial não causará ferimentos ou danos, mesmo que o robô industrial cumpra todas as instruções de segurança e informações de utilização.
|
Finalidade
| Descrição |
A não utilização do robô segundo o fim a que se destina pode levar a situações perigosas.
Este produto destina-se apenas a ser utilizado com o controlador UR OEM, para o qual não existem certificações. Consulte o manual do utilizador do modelo de robô aplicável para conhecer a Declaração de Incorporação (DOI). Não utilize este produto com controladores padrão UR, pois isso anulará todas as certificações. Os robôs da Universal Robots são concebidos para utilização industrial, para manuseamento de ferramentas/equipamentos finais e acessórios, para processamento ou transferência de componentes e produtos. Consulte as especificações do produto para obter pormenores sobre as condições em que o robô deve funcionar.
Todos os robôs da UR estão equipados com funções de segurança, concebidas propositadamente para permitir aplicações colaborativas, em que a aplicação do robô funciona em conjunto com um humano. As configurações da função de segurança devem ser definidas nos valores apropriados, conforme determinado pela avaliação de risco da aplicação do robô.
Visto que este produto se destina a ser utilizado com o controlador UR OEM, não existem certificações. Para utilizar as funções de segurança UR, é necessário que a aplicação esteja em conformidade com a CEM. A conformidade com a CEM é fundamental para a eficácia das funções de segurança do UR.
As aplicações colaborativas destinam-se apenas a aplicações não perigosas, em que a aplicação completa, incluindo a ferramenta/efector final, a peça de trabalho, os obstáculos e outras máquinas, é de baixo risco, determinado pela avaliação de risco da aplicação específica.
|
|
A utilização de robôs UR ou produtos UR fora das utilizações previstas pode resultar em ferimentos, morte e/ou danos materiais. Não utilizar o robô ou os produtos UR para qualquer uma das utilizações e aplicações não intencionais abaixo indicadas:
A UNIVERSAL ROBOTS RENUNCIA EXPRESSAMENTE A QUALQUER GARANTIA EXPRESSA OU IMPLÍCITA DE ADEQUAÇÃO A QUALQUER UTILIZAÇÃO ESPECÍFICA. |
|
Não modifique o robô. Não modifique ou altere as tampas das extremidades da e-Series. Uma modificação pode criar riscos imprevistos. Toda a desmontagem e remontagem autorizadas devem ser feitas em um centro de serviço da UR, ou podem ser feitas de acordo com a versão mais recente de todos os manuais de serviço relevantes por pessoas qualificadas. |
|
Deixar de considerar os riscos adicionais devido ao alcance, cargas úteis, torques operacionais e velocidades associados à aplicação do robô pode resultar em ferimentos ou morte.
|